リチウムイオンバッテリのレビュー

平均満足度 4.49 (57件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチウムイオンバッテリ マキタ
マキタ
14,980 / 税込 16,478
57件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-26
用途:
予備バッテリーとして

作業時間確保の為、手持ちのマキタ電動工具の予備バッテリーが必要となり購入。 純正品なので品質的な懸念はありません。 もう少し安価なら、なお宜しいのですが。

1人が参考にしています
2026-01-26
用途:
ハンディチェーンソー

短時間で充電でき、1日チェーン層を使用してもパワフルで使用できた

1人が参考にしています
2025-09-16
用途:
家庭内での通常使用時

マキタの紙パック掃除機に取り付けて使用しています。
ただ、バッテリーが多少重すぎるので、妻が掃除する際に「ちょっとずっしりする」と言っています。
また、掃除の面積にもよるのでしょうが、数日でバッテリー切れして充電せねばなりません。
でも充電時間が短いので、今後とも活用します。

2人が参考にしています
2025-09-12
用途:
草刈機
対象商品:
24000418

電動草刈機用のスペアとして購入しました。バッテリー2個あると広範囲の草刈りが難なく出来ます。他の電動機器にも使用出来るみたいで期待しています。

1人が参考にしています
2025-12-22
用途:
仕事
対象商品:
24000418

今まで使用していたので変わらないが、丁寧な梱包ですぐ来たので良かった。ありがとうございます。

1人が参考にしています
滝の湯旅館 様2025-07-25
用途:
剪定

十分な容量があるので喜んでおります。
同じメーカーで使い回しもでき大変よいです。

1人が参考にしています
脇本電工株式会社 様2024-12-19
用途:
建築工事
対象商品:
23775693

今まで、互換性等も使ってましたが、やはり
一年くらいで駄目になってました
やはり、正規品だと、長く使えて安心感もあります。

6人が参考にしています
ゴロー商会 様2025-10-01
用途:
草刈

バッテリーの使用時間が短いので、もう少し持ちが良いといいのですが・・・

2025-01-06
用途:
工場機器等のメンテナンス用として

会社内でマキタで統一することになったため購入。他の18Vマキタ製品と使いまわしができるので管理がラクになりました。

2024-09-30
用途:
ガーデンツール(ヘッジトリマ・ブロア)

◆短時間でメリハリのある充電プロセス、カタログ表記より長めの稼働時間、従来使用のAC電源タイプより、使い勝手、作業効率等、かなりの改善のファクターと考えます。

3人が参考にしています
栄侍創建 様2024-09-08
用途:
内装工事
対象商品:
24000418

安心 安定の マキタです
安物つかっていたので 純正のありがたみが よくわかりました

2人が参考にしています
2024-09-18
用途:
ブロアー・空気入れ等の作業に使用

マキタの互換バッテリーも安く販売されているが、やはり純正が信頼性・安全性等からしても一番だと思います。もう少し安くなると助かるのですが。

1人が参考にしています
山美園 株式会社 様2024-06-25
用途:
チェーンソー。草刈り機。クリーナー。
対象商品:
23775693

バッテリーが、各装置に共通しているものを選択して、購入しています。従って、スペアを購入しなくても、済みます。

1人が参考にしています
株式会社ブレイン・エンジニアリング 様2024-07-04
用途:
室内清掃作業
対象商品:
23775693

軽量でコンパクトで使いやすい
バッテリー容量がもう少し増えたらベター

4人が参考にしています
有限会社 Dear 様2024-03-18
用途:
インパクトドライバー用に使用
対象商品:
23775693

持っている工具が14Vの工具ですが、インパクトドライバーが欲しくなり探したのが18V仕様。充電器は18Vまで対応なので問題なし。メーカ問わずで探せば安いバッテリーは山ほど有るが、バッテリーはそれなりの物を使用しないと能力を発揮できない。電動工具は起動時にバッテリーに負荷がかかる。メーカー純正のバッテリーで安心と保証を買い、長期的に見ればそれなりの価値があると考えられる。安物買いで当たり外れを心配したり、短命で繰り返し購入よりは安心できる。

3人が参考にしています
株式会社Ace 様2024-11-22
用途:
バッテリー

値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

株式会社バウコン 様2023-06-22
用途:
農薬散布の噴霧器
対象商品:
23775693

他にマキタの工具で、ブロア-やインパクトも使っているので、バッテリ-が兼用できるのは有難いし、予備としても助かっている。パワ-も申し分ないです。

3人が参考にしています
2023-04-15
用途:
純正品の安心感、安定感があります
対象商品:
23775693

人から聞きますが、類似品では持ちが悪いので、高額にはなりますが、純正品を選びました。やはり、使い勝手は良いです。消耗品ですから、また買い足して使いたいと思います。

1人が参考にしています
空手 藤田道場 様2023-06-09
用途:
ブロアファンで使用
対象商品:
24000418

コンセントから離れて、コードレスで使えるので大変使い良いです。

1人が参考にしています
株式会社冨士商事 様2023-05-04
用途:
毎日行う床面清掃時
対象商品:
23775693

品質が良いと感じました
請求書にて支払い可でしたので便利で、他にも必要な備品があったのでついでに購入できて助かりました