ラベルライター テプラPROのレビュー

平均満足度 4.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラベルライター テプラPRO キングジム
キングジム
6,998 / 税込 7,698
ダイレクトキーで簡単文字編集 ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。 3種類の選べるフォント 基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。 豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載 「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。 オリジナルマークが作成できる新機能 好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。 バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応 PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-14
用途:
家で普通にラベリング

今までは仕事柄よく使用していたが、仕事では使用しなくなったし古くなったので可愛いのが無いか探していたら良い物が購入出来た。

立花神姫タクシー株式会社 様2023-08-12
用途:
ファイルの背表紙の作成

以前からのモデルと同じものであったので、テープがそのまま使えるうえ、使用方法もほぼ同じだったので良かった。

やまぶき鍼灸接骨院 様2021-07-02
用途:
ラベル作成 使用機器の注意書
対象商品:
24055036

充電池でも利用できるようにバッテリーの選択画面がある
単3、6本使用 単3充電池でもきちんと利用できている

1人が参考にしています
2019-11-24
用途:
部品、コンテナ等のラベル表示
対象商品:
24055036

電池専用で、AC電源では使用不可でした。
機能的には、他の機種とそんなに変わらないと思います。
立った姿勢で、携帯ゲーム機の様に持って使用できるのは良いと思います。

1人が参考にしています
2020-04-07
用途:
書類整理等
対象商品:
24055036

見た目は小さく少し不安でしたが、問題なく使用できました。
気に入ってます。

2018-11-29
用途:
ネーム等
対象商品:
24055036

試用で付属しているテープが詰まって直ぐに使えなくなった。
黒い感熱タイプ?のシールになっていてとても使い難い。
以前の物みたいに普通にシールに印字できる方が数段、使い良かったので残念。

2人が参考にしています