安全クッション はさみ込み型のレビュー
- 用途:
- 間仕切り板のクッション材として使用。
- 対象商品:
- 24360534
長さと幅がちょうど良く、ホームセンターに無かったのが、モノタロウに有り助かりました。
巻き癖が暫く取れないので、真っ直ぐに矯正するのに2~3日、のんびり時間をかけた。
- 用途:
- 工具の補強と養生を兼ねて使用
- 対象商品:
- 24360525
イメージ通りの使い勝手の良さでたいへん満足です
固定には両面テープがオススメです
接着剤を使うとこの商品自体が固くなる事があるので注意が必要です
- 用途:
- ステンレス容器の角部分の保護
- 対象商品:
- 24360525
ステンレス容器の端にある角部分の保護に用いています。両面テープで固定すると見栄え良く、角部分の保護ができ、重宝しています。
- 用途:
- 作業台のヘリに使用
- 対象商品:
- 24360534
トラックのアオリに載せる感じで使用しております。ヘリの部分へ張り付けるため、中に両面テープが貼ってあると使用しやすいです。
- 用途:
- コスパ優先
- 対象商品:
- 24360534
1m当たりの単価が、ホームセンターなどと比べても安く助かります。アングル材等に取付するのにフィット感もあり使用に問題ありません。また利用します。
- 用途:
- 露出機器のコーナー養生用
- 対象商品:
- 24360525
露出仕様の支持金物鋼材(アングル)の端部養生用に購入。他メーカーの類似品よりコスパが良く特に問題ないが、サイズのバリエーションがもっとあると良いと思う。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 鉄箱のエッジ保護
- 対象商品:
- 24360525
従来より鉄場のエッジ部分で「養生シートが破れる」ことが多く困っていた。思っていたよりも柔らかいが、金属の板を挟むとしっかりと止まってくれる。
- 用途:
- 扉の角の安全策
- 対象商品:
- 24360525
金属むきだしの部分には これに限る。両面テープは 別に用意するが かえって テープは
目的に合わせて 貼る方がいいので これ気に入ってます。
- 用途:
- H形鋼のフランジに衝突防止
- 対象商品:
- 24360534
出入口の低い梁にH鋼を使用しているところがあり、良く頭をぶつけるのでこの商品を取付けました。奥まではめ込むとすごく広がってかっこ悪いので、あまり奥まで入れ込まず手前の方でやめています。
頭をぶつけても、前ほど痛くなくなったので、目的は達成しましたが、内側の厚み寸法が掲載されていないので、商品選択時の参考になるように、外側の長さL×幅W×奥行D、内側の溝の幅×奥行というように、わかりやすく表示してほしい。
購入した注文コード24360534は、内側の溝の幅が約5㎜でした。外側は18㎜(幅W)と掲載があります。フランジの厚みが7㎜でしたので、奥まではめ込むと広がります。
色は黄色でよいのですが、寸法のバリエーションがもっとあればよいと思います。
- 用途:
- 携行缶の合わせ部の保護
- 対象商品:
- 24360525
ガソリン携行缶の合わせ部のクッションが切れたので代用品としてボンドで接着した。今のところはがれもせず材質に変化も生じていない。元のクッションよりも格段に良い。