チューブカッター ミニのレビュー

平均満足度 3.90 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブカッター ミニ モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。 【用途】切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
86件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-23
用途:
車のメンテナンス他

小型だが使いやすく、ガタも少ないため精度も問題なし。配管が並んでいる中で、部分的に切断する場合でも活躍。重宝しそうな品物です。

1人が参考にしています
兼松ポンプ工業株式会社 様2025-12-18
用途:
金属パイプ加工時

固定、送りの2個のローラーよく回ります。後は刃の耐久性だと思います。
期待して★☆☆☆☆で

坂口電気 様2025-12-01
用途:
電気工事

今回は、自分が使用している物が切れ味が悪くなった為、買い替えでした。
しかし、クオリティーが酷かったです。
50回ぐらい回して引きちぎる感じでした。
返品となりすみませんでした。
新たに他メーカーの物を購入しました。
ビックリするぐらい切れ味が良く10数回転で切れます。
やはり、モノタロウ様の為にも刃を変えるか銅の切断は項目から外した方が良いかと思います。

3人が参考にしています
2025-04-20
用途:
模型のパイプのカットに有用

個人が水道管の切断をするのは一生に何度もあるわけではないので、その他の用途として模型の金属パイプの切断に使用しています。これを使うとパイプが潰れる事もなくキレイな断面になるので重宝しています。

1人が参考にしています
KATO 様2025-06-08
用途:
給水管の切断工事

地中埋設した13mmVP管を切断し管種変更ソケットを繋ぎました。
掘り方が狭くても回転動作が小さきので、時間的に速く終える事が出来ます。
重宝しそうで、良い小道具です。

オフィスサムズ 様2025-11-03
用途:
アルミポールカット

従来所有していたカッターは太めのスチールポールもカットできる大き目のものでしたが、ローラー部分の回転が悪くなり、対象物に傷がつくようになり買い替えをすることになりました。ほとんどの作業がそれほど太さの無いアルミポールばかりなので、安価でコンパクトなこちらの商品を選びました。
使用してみて、長さが無い分コンパクトなことはメリットですが、それがそのままデメリットにもなり、テコの原理で、回転させる際により力が必要になり、正直、作業性は良く有りません。
ただ、コンパクトであるという事から当たり前の現象で、それは目をつぶるしかないので満足です。ただ、あえて改良希望をあげるとすれば、スライド式で全長が伸ばせるプレートなどが追加されると、より作業性が高まるのではないかと思います。(まぁこの金額のままというわけにはいかないでしょうけど)

2025-04-10
用途:
修理

とてもコンパクトで使いやすかった、満足度は非常に高かった。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
浴室蛇口の取り付け
対象商品:
24423096

狭い所に配管が有りましたが小型で作業がとてもやり易かったです。

2023-10-30
用途:
給湯器の配管切断
対象商品:
24423096

手持ちのタイプより小さいから狭い箇所の切断が楽でした。
銅配管、エンビ管も綺麗にカット出来ました。

2023-06-03
用途:
銅管の切断に使用
対象商品:
24423096

銅管を切るのに必須な工具です。お手頃価格で良いです。

柏木電機 様2023-02-26
用途:
エアコン配管切断時
対象商品:
24423096

狭い場所で使用したため、持ち運びに便利でした。
ほふく前進し、その体勢のまま作業だったのでポケットに入れて運べ、手が空いた分は他の物を持てました。サイズが小さいことで作業性もよく円滑に進められました。
切れ味もばっちりです。

マルケイ企画 様2023-02-02
用途:
給湯器の銅管をカットしました。

作業は2回目です。
最初は優しく、線をつける感じで切り込みます。
線が入ったら、徐々に締めこんで切っていきます。
何回か廻して、優しく切っていくのがコツかと思います。
今回もすごく綺麗な切り口でした。

2人が参考にしています
マルケイ企画 様2023-02-04
用途:
給湯器 銅管カット

DIYです。
銅管カットしました。
綺麗に切れます。
満足です。

伊藤設計 様2023-01-17
用途:
洗面所の給水配管
対象商品:
24423096

とても狭いところでの作業に最適です
小さくて切れ味抜群

2023-01-01
用途:
風呂椅子のアルミパイプ切断
対象商品:
24423096

手持ちのパイプカッターが、細いパイプに対応していなかったため、購入。
コンパクトで良い感じ。

マルケイ企画 様2023-02-11
用途:
もう一個購入
対象商品:
24423096

フレキ管用にもう一個、購入しました。
フレキ専用のを購入予定でしたが
あまり使う機会がないので
こちらの物にしました。
コツがつかめましたので
フレキ管でも十分
切れますよ。

コスモソリューション 様2022-05-04
用途:
作業用
対象商品:
24423096

小径のアルミパイプなどの切断用に購入しました。今のところ問題なく使っています。大径パイプ用はモノタロウさんの大型のパイプカッターを使っています。

2023-07-05
用途:
細いパイプ用
対象商品:
24423096

ちょっと小さいかな?でも、十分切断できました。特に、問題はありません。

2022-04-21
用途:
パイプの切断、
対象商品:
24423096

今まで使用していたチューブカッターの刃を取り付けていたネジが脱落したのと端が切れなくなったので購入、今までの物と変わらずにうまく切れます。

2022-07-08
用途:
給水管パイプの施工
対象商品:
24423096

13mmのHIタイプカットに使用。全く問題なくきれいにカットできました。