ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)のレビュー
2023-07-06
- 用途:
- 食品機械のコンベアロールの軸受けに使用しました
食品機械のコンベアロールの軸受けに使用しました
食品関連なのでサビに強い部品をえらんで使用しました。交換、動作確認も問題ありません。値段もやすく安心して使用できます。これからもこの部品を使いたいので予備を購入しました。
カネナカ食品工業株式会社 様2023-05-20
- 用途:
- ブラシ式異物除去機のオーバーホール
- 対象商品:
- 24540547
2年に1回オーバーホールするブラシ式異物除去機にこのベアリングが約50ヶ使われている為、この価格は魅力的です。耐久性は可もなく不可もなくかな。
2021-01-24
- 用途:
- スパイダーモア SP851 テンションプーリー 二個使用
- 対象商品:
- 24540538
SS 6001 2RS スパイダーモア SP851(AZ851)のテンションローラーのベアリング交換に使用しました。酷使される部品です、価格も手ごろなので定期的に交換すれば機体の延命に繋がるかと思います。耐久性があればいいにですが、純正は3年で交換したのでこの品はまだ先の様子見です。
1人が参考にしています
2020-10-08
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 24540556
テンションローラーのベアリングの入替に使用しました。純正のテンションローラーは高価でプレス機を使用してベアリングのみの交換に使用しています
2020-05-01
- 用途:
- 今まで雨に打たれる場所に使っていたベアリングが、固着してしまい使えなくなったので、その修理に使います。
- 対象商品:
- 24540522
雨が入っても材質がステンレスであれば、安心して使用できます。
2019-06-18
- 用途:
- ハブへ
- 対象商品:
- 24540538
外で使うものなので出来る限り雨水でのサビを防ぎたい
そう考えてあえてこちらを使いました
購入して間もないのでサビ等はまだまだ分かりませんが回転はスムーズで好感が持てました
キリンフーズ株式会社 様2017-01-26
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 24540538
シール表示が、すべて同じなので6000番台ではなく6000・6001・6002
のように表示してください。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。