インジェクター 3pcsのレビュー
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
有限会社アスコ通信特機 様2017-02-19
- 用途:
- 液体の注入
- 対象商品:
- 24652014
安くて良いです。
3種類用途に応じて使い分けできるし、最後まで使い切る事が出来るようにピストン部分が凸になっているのが良いですね。
クロ僕屋 様2018-04-13
- 用途:
- 細かいところへのオイル注入
- 対象商品:
- 24652014
バイクのブレーキワイヤーに油を差すために使用しました。
ブレーキワイヤーは鞘に覆われていて、鞘とワイヤーの間はオイルスプレーの管が入らないほど狭いのですが、このインジェクターの外径0.5mmと0.6mmの針は入りました(0.7mmは入りませんでした)。
ただ、オイルとしてエンジンオイルを使用したのですが、そのような粘度の高いオイルはそもそも細い針では吸い込むことができませんでした。
そのため筒から押子を外してオイルを満たしたのですが、押子を押してもオイルは針先からごくわずかに漏れ出るだけで、結局このインジェクターを使ってのオイル注入は諦めました。
粘度の低い液体ならよいのでしょうが、エンジンオイルのような粘度の高いオイルには向いていません。
1人が参考にしています
2017-04-08
- 用途:
- 木工における接着時
- 対象商品:
- 24652014
木工作業中、通常では入らない部分にボンドを流し込む際に使用しています。タイトボンドを使っていますが、若干水で薄めれば使えます。が、ノズル部分を深めにしっかりとセットしていないと、ノズルが圧に負けて外れてしまい、ボンドが周りにこぼれます。
1人が参考にしています