ソーラー式防獣・防鳥アラームのレビュー
警報、猟犬の吠声、パトカーのサイレン、イノシシの吠声、爆竹音など8種類のアラーム音を交互に発信し防獣・害鳥の侵入を防除する。
特に夜間の防獣対策に有効なLEDフラッシュライト付。
モーションセンサーで感知するとアラームとLEDフラッシュライトが作動する効率設計。
ソーラー式なので電源コードがいらない。
2024-04-14
- 用途:
- 畑の獣害対策
- 対象商品:
- 24710035
獣害に対する効果はあったので、リピーターです。
ただし、家の近くだとうるさいと思います。
風が吹いて草が揺れるだけでも鳴りだします
2021-07-07
- 用途:
- 場内の野生動物避け
- 対象商品:
- 24710035
山の中にある農場のため、タヌキやイノシシといった野生動物が侵入するのを防ぐため柵などを施していますが、その柵の上にダメ元で1個設置したところ、カラスなどの野鳥まで追い払えて大変助かっています。早速追加で10個購入しました。
2021-12-20
- 用途:
- 防獣(猪)対策として、進入方面の3カ所に設置しました。
- 対象商品:
- 24710035
6時間充電で取説通りの機能を発揮し満足です。
機器下の取付ネジセットがドライバーが当り、やや困難。
前面感度は良好。側面の感度は説明よりやや狭い感じです。
るり溪ゴルフクラブ 様2021-06-14
- 用途:
- 芝地イノシシ被害部保護
- 対象商品:
- 24710035
毎日芝生を捲られていましたが、設置後被害がなくなりました。
助かっています。
センサーは10~15m離れたところでもしっかり反応しています。
2021-05-14
- 用途:
- 山間農地の防獣害で
- 対象商品:
- 24710035
2年前にイノシシ被害用に1機購入、山中の畑にセットしました。最初の頃は、音に慣れて侵入も有りましたがしつこく警報するので、だんだんと遠ざかってきたように思います。今回は、ヒヨドリのイチゴへの対策で購入、まだ判定は出来ませんがそれなりの効果は有りそうです。
ノバヤシ桃園 様2021-07-15
- 用途:
- 果樹園
- 対象商品:
- 24710035
ハクビシンかアナグマかが毎年桃を食べにきています。設置して2日目ですが、被害0ではないですが10だったものが1から2になりました。追加で1つ頼みました。ジップロックに入れて使っています。電池は700mAh以上の表示のものなら使えるとのことです
2020-07-25
- 用途:
- 畑の猛獣対策
- 対象商品:
- 24710035
猪、ハクビシン等に野菜や果物をやられていましたので、購入しました。
1個では役不足だったようで、2個設置してからは、今のところ、被害はありません。
2019-07-12
- 用途:
- 猪や鹿の侵入防止に
- 対象商品:
- 24710035
いろんな防除器具試しましたがこれが一番いいです。
以前よりこのアラームを使ってましたが、今回いつも買っているところより安かったので購入しました。