7W×2灯 LEDセンサーライトのレビュー

平均満足度 4.38 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)
   
大光量のスタンダード機。 ハロゲン200W相当。 発熱が少ない・虫が集まりにくい。 探知センサーで自動点灯・自動消灯。侵入者を警戒・家族を便利に照らします。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-04
用途:
作業場
対象商品:
24775284

感度がとても良い、今までと比較すると格段の違いです。

2019-08-18
用途:
庭の防犯
対象商品:
24775284

庭の防犯に取り付けたが、素早い反応で作動して、大変明るいライトであります。
作動反応が、動きでなく、熱感応のため、風による木の揺れなどには作動しないので良かった。

1人が参考にしています
2019-08-01
用途:
階段の踊り場等で使用
対象商品:
24775284

もう少し明るさが欲しいのと耐久性を高めて欲しい。あと角度調整幅をひろげて欲しい。

2019-01-28
用途:
防犯灯
対象商品:
24775284

LED電灯であることと長寿命であること。価格的にも大変助かります。
これで安心して夜も過ごせます。

2019-02-16
用途:
庭の防犯用(ハロゲンからLEDランプへ変更)
対象商品:
24775284

ハロゲン200Wランプ相当の光源に匹敵すると、セールス文に期待したが、交換以前より、全く点灯光の威力が減退。(庭の防犯用)確かに
電気代のコストダウンだけは貢献か?

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2018-12-26
用途:
自宅の防犯に使用しています。
対象商品:
24775284

センサーも十分、光の量も十分、設置も簡単、満足しています。

有限会社伊東組 様2018-12-27
用途:
駐車場防犯
対象商品:
24775284

感度が良すぎるほど、反応します、
ただ、設定範囲の調整が難しい

2018-12-20
用途:
夜間照明として使用
対象商品:
24775284

(明るい)LED照明でセンサー付きの価格として安価で助かる

2018-04-18
用途:
アパート照明。
対象商品:
24775284

取り付け自体は良かったんですが、ライトの可動域が狭いのが難点でした。

スズデンコー 様2018-05-22
用途:
夜間人感照明として
対象商品:
24775284

器具の出来合いは照明ヘッドが個々に動くのはよいが センサー部の人感反応が弱いのが欠点

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

有限会社亀岡設備 様2017-12-26
用途:
夜間の足下照明等
対象商品:
24775284

約10M離れた所でも感知して点灯します。
車庫入れの前に点灯するので便利です。
難点は、範囲が狭い。首振りの角度等・・・。
それを除けば、明るさも十二分に有るので重宝しています。

2017-09-27
用途:
防犯灯として
対象商品:
24775284

一灯でも明るく、非常に満足しています。
ただ、一灯自身の左右の首振り角度が小さく、ダブりの照明では一灯自身の明るさがもったいない。もう少し左は左の角度、右は右の角度を大きくとってほしいです。一灯自身が非常に明るいのですから。

2017-12-05
用途:
防犯
対象商品:
24775284

倉庫の入り口に設置。ネズミなど小動物が通っても感知して点く。

2017-09-15
用途:
作業場の入り口の照明
対象商品:
24775284

やはり、近づくときのセンサーの反応が甘かった...
何とか、近づくときでもセンサーが反応するものが、欲しいです

マキ ハムプラザ 様2017-06-01
用途:
防犯用
対象商品:
24775284

玄関前に設置、センサーの角度(範囲)調整が出来るともっと有難い。

1人が参考にしています
2017-06-18
用途:
夜間、玄関先に外猫がきたのがわかるように...
対象商品:
24775284

稼働範囲がちょっと狭い。左右&上下共にもっと角度が変えれるとベストでした。明るさには満足です。

有限会社北部エンジニアリング 様2016-12-15
用途:
玄関の防犯ライトとして
対象商品:
24775284

7WなのにLEDだとこんなに明るいものなんですね。5mくらい光が届きます。赤外線センサーも広範囲の検出幅で満足しました。この値段で他の製品と比較してもとてもいいです。センサーの調整や点灯時間の調整ができてとてもいい。大満足です。

2017-01-21
用途:
玄関の照明
対象商品:
24775284

想像より明るかった。
センサーの感度も良。
センサーの向きまで調整ができます(左右)
ライトの向きは上下のみ。
どのくらい耐久性があるかが未知数なので、☆4つ。

2017-02-15
用途:
ガレージ入り口の照明設置
対象商品:
24775284

非常に明るく、照度に満足。
取り付け金具も充実しており、場所を選ばず、設置しやすい。

2016-11-29
用途:
外灯で使用
対象商品:
24775284

明るくって遠くまで照らすから良かった。センサーの反応がいい。