Oリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000のレビュー
2025-06-07
- 用途:
- JASO-1013
内径13mm、線径1.9mmのOリングで、JASO F404規格におけるJASO-1013に相当します。
スズキさんはF404規格のOリングを飛び飛びながらもバイクの補修部品扱いで供給してくれている為、自動車やバイクの修理の際に役立つのですが、可能であればF404規格全体を、航空用のAS568規格のようにばら売りで購入可能にして頂ければ助かります。
1人が参考にしています
2025-01-28
- 用途:
- バイクのメンテナンスに
ついで買いですが
バイクの純正部品もモノタロウで買えて
わざわざバイク用品店やバイク店に
行かなくてもネット注文出来て
有難い。
1人が参考にしています
2025-01-18
- 用途:
- スカイウェイブCJ46のオイル交換
オイルフィルターの交換時にはOリングも同時に交換するのがベスト!高価なものではないのでケチらないように。
2024-10-25
- 用途:
- 部品交換
純正品ですので、問題なく取り付けはできました。
供給停止にならず、長く入手できることを願っております。
2022-10-30
- 用途:
- オイルフィルター奥の凸部のOリング
- 対象商品:
- 24949645
オイルフィルター奥に付いているOリング。不定期であるが気がついたときに交換している。汎用品もあるが、オイル耐性も考えて、念のため純正品を使用している。
3人が参考にしています
2022-11-15
- 用途:
- メンテナンス
他の人のレビューにある通り品質等問題なく使用出来ました。このようなパーツは大手量販店で探すことが面倒&以外に割高だったりしますが1点から購入出来るのも有難いです。
前西商店 様2022-08-30
- 用途:
- オイル交換時のoリング
スズキ アドレス110 のオイル交換時のoリングです。
1人が参考にしています
2022-01-10
- 用途:
- アドレス110 CE47Aのオイル交換時の消耗品として2回に1回交換してます。
- 対象商品:
- 24949645
スズキ純正品なので何の問題も無く安心して使用してます。
2人が参考にしています
2020-02-02
- 用途:
- アドレスv125g
ネットで安く買えたので助かります
消耗品なのでまとめてストックに。
1人が参考にしています
2019-11-23
- 用途:
- アドレスV125Sのオイル交換
- 対象商品:
- 24949645
効果がわかりにくい部品ですが、純正品なので品質面には全く不安がありません。純正品が手軽に購入でき、とても満足しています。