Oリング,D:3.1,ID:16.8 09280-17003-000のレビュー

平均満足度 4.86 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング,D:3.1,ID:16.8 09280-17003-000 スズキ
スズキ
139 / 税込 153
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-19
用途:
整備

ST259E オイルフィラーの、Oリングに使用。問題無し。

2022-04-06
用途:
スカイウェイブCJ44
対象商品:
24949663

オイルフィラーキャップOリング。交換用
問題無く取り付け出来ました。

2022-06-07
用途:
アドレスV125Sのオイルフィルタ内奥側に使用
対象商品:
24949663

純正品ですので問題なしです。
安いので予備も買ってストックしました。

2021-05-14
用途:
オイル交換
対象商品:
24949663

自分で交換、流石に安心の純正品、当たり前ですがピッタリです。
細かい部品でもそろうのでありがたいです。

2024-12-01
用途:
アドレスV125(K9)レベルゲージのOリング

アドレスV125(K9)のオイルレベルゲージのOリング。そうそうオイルが漏れるわけではないが、経年劣化していくので、年に一度くらい交換すればよいかと思う。スズキには、末永く部品供給してほしい。

1人が参考にしています
2019-08-28
用途:
通常メンテナンス
対象商品:
24949663

アドレス125系のオイルゲージ部シールです。社外品の物がへたっていたのでオイルが漏れ漏れで
オイル交換時開けたり閉めたりしてますが今のところへたりはなく問題ないです。

2019-11-18
用途:
バイクの部品交換
対象商品:
24949663

迅速な対応ありがとうございます。納期が早くて助かりました。