これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)のレビュー
- 用途:
- アパート
カビ取りが難しいから定期的に変えることで清潔となります。
- 用途:
- 風呂場のシャワーホースからの取り付け
- 対象商品:
- 25694427
めちゃくちゃ早く届いて助かりました。商品もしなやかで丈夫で使いやすいです。あらゆるメーカーのアダプターも付いており、ほんとに助かりました。有難うございました。
- 用途:
- 掃除に良い商品だと思います。
これだけの長さ(3Mですが)の物は他になかったので購入しました。便利です。
- 用途:
- 破損したシャワーホースの交換
- 対象商品:
- 25694287
ホース長さも多種設定があり、アダプターも豊富に入っていて、簡単に交換できた。
- 用途:
- シャワーホース交換
- 対象商品:
- 25694305
1.8mにしたので、お風呂掃除が楽になりました。アダプターもついていて交換も簡単にできます。使った感じも良いです。
- 用途:
- 自宅シャワーホースの取り換え
TOTOのシャワー使用して25年、ホースの痛みが出たので取り替えました。
シャワー側はそのまま取り付け出来ましたが混合栓側はモンキーを使って外し、付属のアダブターTOTO(太ホース)で接続出来ました。
取り付け時は手で締め付け出来て簡単に取り換え完了しました。
- 用途:
- 施設の風呂用
- 対象商品:
- 25694427
以前お風呂場のシャワー機器等の入替等を行なったのですが、機器そのものについているシャワーホースでは短いので購入しました。これで安心して使用できます。
- 用途:
- 風呂場のシャワーホース入れ替え
- 対象商品:
- 25694287
風呂場の25年使用してるTOTOシャワーのホース痛みが有り取り替えました。
シャワーヘッド部の接続はこのまま接続できましたが水道のコック側はモンキーで外し、付属の混合栓側アダプターはTOTO(太ホース)使用して手で締め付け接続出来ました。
簡単に取り付けが出来、至れり尽くせりの商品を製造してる事に感謝し、嬉しく思います。
- 用途:
- 入用及びシャワー利用時
- 対象商品:
- 25694287
純正品よりも安く、ほとんどのメーカーに対応すると説明されていたので購入しました。アダプター無しで取り換え可能と思っていましたが、混合栓側アダプターを使いました。取り換え後にその接続部分から水漏れがあり、アダプターの中に付属していたリング状のパッキンを入れたところ、水漏れは解消されました。汎用製品はアダプターや付属品が多く、使用しなかったものも保存しておいてよかったと思いました。余った部材はしばらくは捨てずに保存しておくことをお勧めします。その後は水漏れもなく、快適にシャワーしています。
- 用途:
- シャワーホースとして
- 対象商品:
- 25694305
ヘッドが回り、ねじれにくくなると思い取り付けてみるものの、
シャワー使用中、水圧がかかればヘッドは回らなくなる。
結果、そのねじれのしわ寄せはホースの根元、
接続部分にくる。
ホースの根元がゆるみ、水が漏れる。
商品としてはイマイチ過ぎるように感じます。
ホースの質自体は、可もなく不可もなく、普通。
ホース両端がメッキ素材で高級感もあり、
総合的な見た目として、質感は高い印象です。
- 用途:
- 古くなったシャワーホースを取り替え
- 対象商品:
- 25694287
給水栓もシャワーヘッドもこれだけ多くアダプターが揃えば十分です。
簡単に取り換えがでみました。ホース自体も柔軟そうで満足です。
- 用途:
- 風呂シャワーホースの間に活性炭フィルターを通すためにつなぐホースとして使用
- 対象商品:
- 25694226
市場(店舗)には1.6mから販売されているが、1m、1,2mくらいサイズがシャワーホースの繋ぎには適合するのホースの長さを80cm、1m、1,2mなどいくつか長さの種類が欲しいと思います。、
- 用途:
- シャワーヘッド用のホースとして
- 対象商品:
- 25694244
シャワーヘッドのホースが1.6mあった為床を這って、見苦しく不潔だったが
適度な長さがあり清潔で見た目もすっきりして良くなった。
このようなサイズがあり大満足です。
- 用途:
- 自宅のシャワー用
- 対象商品:
- 25694287
5か月程で混合栓に取り付けるアダプター部分が割れて、お湯が漏れ出るようになりました。
耐久性「0」です。