放射温度計のレビュー

平均満足度 3.91 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
放射温度計 モノタロウ
モノタロウ
5,298 / 税込 5,828
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。 【用途】電気設備、機械の温度管理、点検
75件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
丹波ハピー農園 様2019-06-17
用途:
タンクによる燻炭焼成時の焼成域の確認
対象商品:
26077372

触らなくても焼成域がよく判りタンク内の温度の予想ができるのと終了のタイミングが正確に判断出来てとてもいいです。

鈴木工業株式会社 様2018-11-15
用途:
スポンジ接着の金型の温度管理
対象商品:
26077372

パートさんでも使えて非常に満足しています。性能も満足しています。

2019-04-24
用途:
自動車修理
対象商品:
26077372

使いやすくて良かったです。
温度の誤差は、ありますが大体で使用しているので問題ありません。
精密さを求めるのであればもう少し高いもののほうが良いと思います。

2019-02-28
用途:
プレス機日常点検用
対象商品:
26077372

手を入れれない部分や登らなければならない高所の温度も測れて便利。業者が使っていた高価そうな代物だったが、安価に手に入って助かった。

2019-01-23
用途:
配管やタンクの温度計測に
対象商品:
26077372

スイッチを握るだけですぐ測定され、しかも表示はバックライト付。非常に簡単で使いやすいです。気に入りました。

有限会社ユウキ製作所 様2018-10-29
用途:
熔接作業時に使用
対象商品:
26077372

余熱をしてから熔接する際にどの位熱が入っているか確認します。
同じように熔接してから後熱がどの位あるかも確認します。
そうする事によって割れが入る事無く熔接出来ます。

pizzera dell'anima 様2018-10-22
用途:
窯の温度
対象商品:
26077372

以前使っていた物が壊れた為購入しましたが、値段が半分以下にもかかわらず使い勝手が良いです!

オートガレージチェックポイント 様2019-01-27
用途:
バイクの排気管温度を見るのに使っています。
対象商品:
26077372

料理の温度管理にも使えそう、揚げ物、てんぷらとか、

有限会社 テーズ・コーポレーション 様2018-11-14
用途:
自動車補修塗装時の強制乾燥における塗装面の温度管理
対象商品:
26077372

小型な事、正確な事等現時点ではおおむね満足しております

2018-07-12
用途:
機械のメンテナンス等
対象商品:
26077372

高温まで計測できるのであらゆる用途に使用しています。あくまで目安として使用しています。大まかな計測ですね。精密なものを要求するのは用途が違いますね。
006P電池使用は予算的に仕方なかったのかもしれないが、単三一本使用にできたんじゃないのかと思います。電池ケースもへったくれもない使用。しかし価格的には大満足です。

2018-08-07
用途:
エアコンのメンテに使用します。
対象商品:
26077372

エアコンのメンテに使用します。吹き出し口の温度や吸い込みの温度を測定しています。モノタロウブランドでしたが、有名な会社のOEMでした。買ってよかったです。

黒川電設 様2018-05-01
用途:
電気設備の使用電流の簡易的な点検時
対象商品:
26077372

電線やブレーカ、ブスバーに流れている電流の簡易的な判断に役に立ちます。まず これで 簡易的にピックアップしてから そのピックアップした物を電流計やクランプメーターで計測します。

2023-11-16
用途:
道路舗装の際、アスファルト合材の温度確認
対象商品:
26077372

雨天時、本体の電池蓋の隙間から雨水が侵入し壊れます。雨天の屋外作業、あるいは水滴が付着する作業で使用予定の方は注意が必要です。

2018-03-29
用途:
金型の温度測定に
対象商品:
26077372

非接触なので金型が開いてすぐ測れるので重宝します。コスパもいい

2017-08-19
用途:
子どもの夏休みの実験のため
対象商品:
26077372

同じものを測った時の誤差が、3-5℃あったものもあり、こんなものなのかな?という気持ちと、これでいいの?という気持ちとがあります。
レーザーポインターは光は弱く、直射日光の中ではあまり目立ちませんが、一応は対応してくれます。
測定後のHold時間は思ったより短く、すぐにメモらないと、というところです。
でも、安さ満点ですし、子どもの夏休み企画なので、満足しています。

1人が参考にしています
中野デーリィファーム 様2017-10-25
用途:
牛舎
対象商品:
26077372

牛舎屋根裏 おおよその牛の体温 モーターの温度の見える化

2017-08-25
用途:
主にピザ窯の内部温度
対象商品:
26077372

安価で500℃まで測定できるが嬉しい。測定箇所ポインターがとても便利。高温では±2%だが
、ピザ、ナン等を焼くのに全く支障がない。コンロの焼肉鉄板、ダッチオーブンにも使って、最適温を調べてみたい。丈夫で長持ちすれば言うこと無し。大事に使います。

1人が参考にしています
NPO法人チャルカ・ジャパン 様2022-12-19
用途:
1年10ヶ月で壊れました。
対象商品:
26077372

当初は他社の測定器と比べて誤差は多少多めながらも十分使えていました。1年ほど使う機会がなく放置していましたが、消耗していた電池を交換しひさしぶりに使用しようとしたところ、動いたり動かなかったりで動作が不安定。
1日使わず放置していたところ全く動作しなくなり、電池の電圧を測ると9v電池が4.8Vしかありません。
知らぬ間に電気が流れていたようで、基盤などが壊れた可能性もありそうです。
もう少し高くても良いので、ロングライフでゴミを増やさない商品を希望します。

2人が参考にしています
2017-07-29
用途:
土木工事現場
対象商品:
26077372

液晶が見やすいです。あと、シンプルで他機能が付いていなく、軽量でとても扱いやすいです。
ただ、施工管理上、温度の写真を撮影したいが、ホールド表示が10秒と短いため苦戦します。
ホールド時間の設定が任意に設定できれば最高の商品です。

5人が参考にしています
2021-08-13
用途:
非接触温度計として
対象商品:
26077372

この温度計結構測定できない場合が多く、商品を買いなおしました。
表面温度測定してもそのたびに温度も異なり、更に有名メーカー品との測定差が多すぎます。
おおよその目安としてしか使用できませんね。

3人が参考にしています