放射温度計のレビュー
- 用途:
- 電子部品の温度確認
- 対象商品:
- 26077372
もうちょっと測定スポットが小さいと確実な測定ができると思うが、値段とのバランスを考えれば満足できるレベルです。
- 用途:
- 床暖房の点検
- 対象商品:
- 26077372
まず、本体が小ぶりで持ちやすく、手になじむ。
測定反応速度も満足であり、レーザーポイントで測定箇所もわかる。
カラーも汚れが目立たないので非常に満足。
- 用途:
- 体温測定
- 対象商品:
- 26077372
誰で測っても、何処を測っても、マイナス2
~4℃でしか表示されない。こんな体温計ではあんぜんを確保できない。
返品したい
こちらの商品は温度計です。体温測定はできません。人に向けてのご使用はお控えくださいますようお願いいたします。
- 用途:
- 酒造資料館の来観者の体温測定用として。
- 対象商品:
- 26077372
人間の体温計測用に購入したのですが、計測不可能でした。
- 用途:
- 体温測る
- 対象商品:
- 26077372
人間の体温測るつもりで買ったのが間違いでした、
おでこで測ると、お前はもう死んでいる!
メチャ 低い
本製品は、電気設備、機械の温度管理に使用する製品です。注意書きにもあるように、人体用ではありませんので体温の測定はできません。また、レーザー光を使用する商品ですので人に向けてご使用はくれぐれもおやめください。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 26077372
購入後1年で使用できなくなりました。電池切れかと思い電池交換もしましたが変わらずです。使用頻度月1回でした。安い物ではないので残念です。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 作業温度の確認など、
- 対象商品:
- 26077372
基本的に一般的な放射温度計よりも劣っています。
中国製と同じと考えていいでしょう。
実際に測った壁の温度とこの放射計で測った温度に明らかな誤差がありました。
壁の温度と言うよりは大気の温度が計れる?感じです。
すぐ近くの机の温度と5m先にある壁の温度がまったく誤差がない同じ温度と言う事、机は半田ごてが置いてあり明らかに温度が高いはずなのに壁の温度と同じ温度と言うことが判ります。
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 生産時の温度管理に
- 対象商品:
- 26077372
電源が入らなくなりました。
2017年3月16日購入、1年弱の耐久性か?
説明書見る限り、保証はないようです。
かなり前に購入したモノタロウブランドは、まだ使えています。
- 用途:
- エンジン、水槽の温度測定
- 対象商品:
- 26077372
クーポンと割引メールが来てましたので購入しました。
余り高性能な物は必要ないのでこの製品を選択。
小型で手にも持ちやすく、測定時間も短く瞬時に表示されますので性能的には不満点は無くおおよそ満足しています。
用途はラジコンエンジンの慣らし運転の温度測定と水槽の温度管理に利用しています。一台で何箇所も測定出来て便利です。
使い始めて未だ時間が経っていませんので電池の消耗、耐久性は不明です。
- 用途:
- 電気機器温度測定
- 対象商品:
- 26077372
未だなんとも言えない。前回期待以上に早く使えなくなったので、最安値の物は止めた。5年以上はもって欲しい。