後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)のレビュー
- 用途:
- ミニベロ リアホイール交換
20×1.5 HEサイズ XBSP8
10年以上前に購入したノーブランドミニベロのリアホイールと見た目が同一品だったので購入。
ただ、手持ちのミニベロは135mmエンドなのですが玉受けやスペーサーの規格が違う様で合いませんでした。(規格変更or規格違い)
古い方のシャフト一式を組み込むことで解決できたので良かったです。
交換前の古いホイールを処分するのは現物と相違が無いか確認してからの方が良いと思います。
- 用途:
- 自転車の後輪交換
後輪のリムが変形したので交換しました。
スプロケットの取り換えとタイヤの交換をしました。
簡単に早くできたのでよかったです
- 用途:
- 自転車移動に
- 対象商品:
- 26747936
ネットショップではWO 26x1 3/8 リムブレーキのホイールがほぼ選択肢がない(ドラムブレーキやローラーブレーキのが多い)中で、こちらのお店に在庫があったようなので購入しました。届いたのは2020/09製造のものでした。リムブレーキ面上部の小さな傷や継ぎ目は気になるものの振れもあまりなく通常使用で問題ない範囲だと思います。
- 用途:
- 歪んだホイールの交換用
- 対象商品:
- 26747945
スポークが折れてホイールが歪んでおり,スポーク交換と調整で\5,000以上かかると言われたため,こちらで購入し交換しました.外すのが大変そうだったので,フリーホイールとスポークプロテクターもまとめて交換しました.少なくとも今のところは非常に快調です.
- 用途:
- 街乗りMTBの補修用
- 対象商品:
- 26747927
安く修理したい場合に最適です。ハブは鉄、スポークも鉄です。OLDは135mm スプロケットはボスフリー用です。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 26747927
自転車に見合ったホイールを選び購入しましたが、発送時の梱包状態が良く扱いやすい商品です。
今回はスポークが折れ、スポークの修理かホイール交換か悩みましたが、価格的にもホイール交換で正解でした。
- 用途:
- MBTのホイール交換
- 対象商品:
- 26747927
MBTのホイールに亀裂が生じたため、交換しました。
サイズが合うかどうか懸念していましたが、換装できました。
7段ギアもハブリムーバ(モノタロウで以前購入)で外しが、やや固着していて、難儀しましたが、無事外し、新しいホイールに移植しました。
廉価ですが、今のところ、何の問題もなく使用しています。
- 用途:
- ミヤタ カリフォルニアロードの後輪を交換するのに使用
- 対象商品:
- 26747945
商品梱包は丁寧です。リム、スポークの外観はきれいですが、購入直後にホイール単体で、車軸を手で回すと重く、ゴリゴリ感があります。まだ、
分解確認したわけではありませんが、玉押し調整とグリスアップが必要そうです。
- 用途:
- アサヒ ウイークエンドバイクス
- 対象商品:
- 26747963
サイズも合い、スプロケットも簡単に付け替えできましたが、フリーホイールリムーバーがナットに当たり使えなかったので、スプロケットリムーバーで締め込みました。
- 用途:
- 通勤、通学
- 対象商品:
- 26747963
毎日使用する自転車の車輪なので、安全性が必要になります。購入した車輪はしっかりとした作りで、取り付け後の試運転でもなんの問題もありませんでした。毎日、安心して使っています。ありがとうございました。
- 用途:
- 歪んだリムの交換用に。
- 対象商品:
- 26747902
念のためグリスの確認もしましたがたまあたりをとる必要もなくすぐ使えます。
コストパフォーマンスも高い商品です。リム組み換えよりは手間もかからないので購入して良かったと思います。
- 用途:
- 自転車修理
- 対象商品:
- 26747927
価格は最高であるが、継ぎ目の段差はやはりヤスリかけが必要である。また、シマノのナットなど、軸のネジピッチが違い結局追加部品が必要になる。そのまま使用するにはいいが、クイックリリースを使用するには別の物の選択もありかな。
- 用途:
- 中華折りたたみクロスバイクの後輪交換
- 対象商品:
- 26747927
中華折りたたみクロスバイク(ドッペルギャンガー)のハブが変形したので交換しました。
見事な梱包で傷一つない状態で届きました。
リムは皆さんのレビュー同様段差が見られますが実用上は問題無いレベルです。
- 用途:
- ホイールの交換
- 対象商品:
- 26747945
そのままでは私のロードマンに使用できませんでしたが、エンド幅等、ほぼすべて再調整したところ、なんとか取り付けられました。値段が値段なのでよしとします。
- 用途:
- 予備の後輪として
- 対象商品:
- 26747902
前回は部品単位で注文し自分でスポークを付けたが、やはりリムが一定に組めなかったので今回はスポークを張ってあるものを手に入れることにした、少しリムのつなぎ目にあらがあり引っかかるような気がするが、使用するときにヤスリかけするようかもしれない
- 用途:
- スポーク折れのため、ホイール交換
- 対象商品:
- 26747918
乗っていた自転車のスポークが折れたため、スポーク交換も考えましたが、今回は完組ホイール交換のほうが手っ取り早いと思い、購入。
ハブの軸の回転を見ようと思い、軸を回転させてみると軸が少し曲がっていたのが残念。きっとメーカー出荷時から曲がっていそうな感じ。使えそうな感じではあったのでそのまま使用。
ベアリングのグリスアップはしたほうがいいですね。雨の中も走ることが頻繁にあるなら特に。雨は入りやすそうな構造なので長持ちさせるなら定期的にチェックも必要。
- 用途:
- リムの破損したホイールの交換
- 対象商品:
- 26747927
7速用からはスポーツタイプという先入観があり、中空シャフトだと思っていましたが通常のシャフトでした。勘違いした私が悪いのですが商品写真では小さすぎて分かり辛かったです。シャフトのみ流用しようとしましたがネジ山のピッチが合わずクイックリリースを諦めました。
リム径はやや小さいかなと思います。タイヤレバー無しで簡単にタイヤが嵌ったため、逆に走行中に外れる心配があります(タイヤ規格は同じです)。空気圧のこまめな管理は必至です。
また、これも写真だと分かり辛いですがリムはスプリント&シングルウォールです。スポークの尖り具合が凄いので神経質な方はリムスポンジ+リムバンドで二重にしてもいいかもしれません。
ここまで酷いことばかり書きましたが値段が安かったので満足しています。
必要部品が全てセットになっているので、これ一つ注文すれば交換してすぐ乗れるようになるのは良いと思いました。