戸車 鉄製 V溝型のレビュー
- 用途:
- ガレージの風よけ
- 対象商品:
- 31127468
戸車ではなく、ガレージの風よけに付けたビニールカーテンを巻き上げるためにロープを通して滑車として使用しています。丈夫で滑らかに回るしちょうど良い大きさで重宝しています。
- 用途:
- 開閉扉
コンパクトでしつかりしていてコスパが良い。
見た目もシンプルですっきりしている。
大きさも用途にあっていた。
- 用途:
- 開閉用部品の戸車
- 対象商品:
- 31127468
頑丈そうな作りなので、部品用の戸車に今回初めて採用しました。頑丈なわりにコスパが良く、使用上問題なければリピートの予定です。
- 用途:
- もんぴの戸車です 鉄製扉
- 対象商品:
- 31127468
溶接部のツバがあればいいかと思います
l型アングルに溶接するとき
あと錆に強い塗装がいいです 屋外使用するから
- 用途:
- 扉のメンテ用に
- 対象商品:
- 31127477
枠が必ず使用できると限りませんので、車のみの販売もあればよりよいのですが、枠が合わない場合分解し、鉄車のみ取りだし使用しております。鉄車自体はしっかりしており安心して使用できます、
- 用途:
- 可動式設備の台車
- 対象商品:
- 31127468
安いので不安でしたがいい商品でした。穴の場所がもう少し外にあると取り付けやすかったかな。
- 用途:
- 工作機械200kgの脚
- 対象商品:
- 31127468
重量約300kgの機械の脚として4個でレール移動させています。
値段が安い割に造りがしっかりしていて目的を達成できました。
- 用途:
- 倉庫の引き戸に取り付け
- 対象商品:
- 31127468
品物はしっかりしていて、取り付け後も問題は無く、満足しています。同様の製品に比べかなり安価であり、良いものを見つけることが出来ました。
- 用途:
- ビニールハウスへの運搬
- 対象商品:
- 31127477
ビニールハウスの余ったパイプをレール代わりに使って、
種蒔後の育苗箱を運んで、十分に使えました。
後は、田植前に外へ運搬がどうか?って感じです。
ありがとうございました。
- 用途:
- 戸車
- 対象商品:
- 31127468
残念ながら良い点は値段が安い事のみ。
たまたまなのか、出来が悪いですね。
4点購入中、1点はベアリングがゴロゴロ、2点ははちょっとゴロつく、1点はまあいいかなというレベル(これももっと値の張る他メーカーでは検査をパスできないかと思う程度)グリスが固いのか全体に重い(固い)部屋で暖めてもイマイチ(ゴロツキは止まらず)
リベット止めなのだが打ち方が悪いのか出来が悪いものはセンターが出ていない、リベットへの打撃が強くて軸受けもつぶれているのかも。
すぐに交換は対応してくれたのだけれども交換品も同じような出来なのでましな4点を残して残りを返品します。
急ぎの場合は注意が必要。
ご期待に沿えず申し訳ございません。
- 用途:
- 重量蓋のスライド
- 対象商品:
- 31127468
今までは、三人掛りでバリで移動していた物を、戸車利用で一人で
移動可能になった。(アングルのレールは必要)
ただ、戸車の取り付け穴の間隔狭く、ネジ止めする時ドライバーが車に
接触回し悪い、後5mm広ければ良いが。
- 用途:
- 重量物移動
- 対象商品:
- 31127477
重量物の移動で、おそらく数回しか使わないので、安価なものを捜していました。他社製品より同許容荷重において\500円以上安価なのでお得です。