エコな簡易内窓キットのレビュー

平均満足度 4.28 (101件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エコな簡易内窓キット アクリサンデー
アクリサンデー
13,980 / 税込 15,378
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。 【用途】断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
101件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 若松工務店 様2022-02-23
用途:
窓の断熱性向上
対象商品:
27116102

サッシメーカーの製品と比べるまでもなく安っぽい感は否めないが、この価格なら納得するしかないかと。

2021-04-12
用途:
寝室の窓などに使用。
対象商品:
27116093

簡単に装着出来、ちゃちな感じもしますが断熱効果はかなり上がりました。

2020-12-04
用途:
冬場の結露防止のため
対象商品:
27116102

商品材料については問題ありません。出来上がりも良く、実際他の部屋に結露が生じた朝、今回取り付けた北側の窓には結露が生じていませんでした。予想以上の結果に満足しています。
問題点として、「取り扱い説明書」通り制作しましたが、6・「面材をまず1枚、カットする」項目の幅決めの計算式で作成した窓は窓の中央点で奥と手前の窓が重なり合う所がほぼ無い様な幅になります。このため手前の窓の幅を現場合わせで制作し重なり部分を作りました。
計算式については一度再検討いただければ幸いです。面材厚さは、4ミリ・5ミリと選択できれば最高です(当然各フレームのサイズも違がってきますが)。

リペアショップ薬園台 様2020-10-19
用途:
冷暖房の効率アップを求めて二重窓を設置しました。
対象商品:
27116102

窓からのエネルギー損失が結構大きいことが上げられておりましたがペアガラスへの交換や二重窓の設置には以外と大きな経費がかかる為二の足を踏んでおりました。
あるサイトの記事にこの商品が掲載されておりとてもリーズナブルな価格で設置できることがわかりました、そしてこちらに在庫があることを知り発注致しました。
一人で作業しましたが、2時間程の作業でしっかりと取り付けることが出来ました。プラスティック枠で遊びもある為風が強いと少しガタガタ音鳴りもありますがとても手軽に内窓が設置できました。ポリカーボネートの盤面は確かに断熱効果が期待できそうです。これはお勧めの商品ですね。

2人が参考にしています
2021-02-20
用途:
小窓の水滴防止
対象商品:
27116084

組み立て設置は簡単に出来ました。水滴防止の効果は出ていると思います。
材料は切断しやすい材料で、軽量なので耐久性の面で不安がありますが、これから、観察です。

2020-11-19
用途:
浴室の防寒断熱
対象商品:
27116084

安価で施工の難易度が低いということで購入してみました。
施工自体は確かに楽でしたが、フレームの切断には電動マルチがあったので、無いと切るのはそれなりに大変かもしれません。
事前にネットで説明動画は見ていましたが、説明書も寸法決めには参考になりました。足し算と引き算を間違えて危うかったので欲を言うならHPに自動計算フォームでもあれば「算数をしなくていいなぁ」と思いました。

2020-12-14
用途:
安価な内窓ですが多少の効果はあります。
対象商品:
27116102

コンセプトや素材は良いと思います。
ただ、加工に関しては少々難点があるような気がします。
材料の切断状態次第で出来映えが大きく左右されます。
枠と板で1mmズレると隙間が空いたりします。
枠にしてもプラダンにしても、誰でも真っ直ぐ簡単に切れると良いのですけどね。
正直、寸法を先に送ると材料を切って送ってくれる貰えるオプションが欲しいなぁと思いました。
窓2カ所に取り付けましたが、自身で切断した面がちゃんと真っ直ぐに切れていないと傾いたりしっかり閉まらなかったりする可能性があります。
そのため、切った部分は上下なら上、左右なら窓の真ん中側に来るようにすると良いです。
付け終わった時にはそこそこ満足感があります。

5人が参考にしています
2020-12-07
用途:
防寒対策
対象商品:
27116084

非常によく出来た取り付け説明書で説明書通りで迷うことなく素人でもtン時間で取り付けられ満足しています。

2020-09-15
用途:
寒冷地の窓を2重にする結露対策、猛暑対策に、自宅です。
対象商品:
27116093

間違いなく寒さ、暑さに有効な商品です、昨年より数点の実績で確認できました、これからも利用します、欠点は掃き出し窓などの、長尺物は夏の暑さに耐えられず反りが発生します、これは上下左右の枠を固定して最高な熱暑日に合わせ寸法を決める、カットするのが良いと思います。Mサイズも天候により変形します、出来る限り窓枠は固定のほうが良いと思います。
防音、防熱、防視、安価、簡単設置、但しホワイトだけは寂しい、ブラウンもほしい部屋もあります、ご健闘をお祈りいたします。

2人が参考にしています
2021-01-19
用途:
出窓の結露防止対策の為
対象商品:
27116102

取付前は結露でガラス窓から結露水が流れるほどでしたが、
取付け後は窓ガラスは多少曇るが流れるほどではなくなった。
窓と内窓の間と室内側の温度差を測定すると7~10℃の差があった。
断熱効果も期待されそうである。

2020-10-30
用途:
窓の断熱
対象商品:
27116102

取り付けは、カッターで完結。1時間ほどで完了。カーテン付けるよりも時間できる商品となります。

2020-05-27
用途:
出窓の断熱・結露対策
対象商品:
27116102

出窓からの冷気の流入と結露が酷く、内窓増設してみました。
内窓の中と外で全然気温が違います。出窓の結露もガッツリ減りました。ここまで効果あるとは驚きです。もうすでに2箇所設置ました。あと1セット購入検討中です。
全部イチから部材集める手間を考慮すると値段もまぁ妥当ではないでしょうか。サッシ屋さんのちゃんとした内窓買うよりは遥かに安いですし。
ちなみにキットにレールやフレームのカット用で金鋸付いてきますが、使わないほうがキレイに仕上がります。カットしたい部分にカッターで何度か傷つけた後(材料厚の半分くらいまで)グッと力を入れればパキッとキレイに切断できます。切り粉は出ないし時間もかなり短縮になるのでオススメです。

3人が参考にしています
2020-10-23
用途:
思ったより良くできている
対象商品:
27116102

フレームやパネルの切断作業がありますが、それ以外は穴あけなど不要で非常に取り付け簡単です。フレームの切断用に金鋸が入っていましたが、使いづらいのでダイソーで100円の金鋸を買ってきて使いました。ついでに紙やすりも買って切断面をなめらかにしまし方式た。
ハモニカボードにフレームを付けるのは、A方式だと難しいとのレビューを読み、Bにしました。Bだと簡単です。縦フレームの長さが長いと窓枠にハマらず、短いと見た目が悪いので、現物合わせで切断したほうが良いと思います。
出来上がりを見ると、値段以上に立派に見えます。ただ、開け閉めするとペラペラなのがわかってしまいますが・・・。
これから寒くなるので効果に期待しています。

studioA 様2020-05-10
用途:
サッシの2重化
対象商品:
27116102

はっきり言って最高です。何でもっと早く購入しなかったのかと思う。
まず違いは音。そして部屋の温度。マンション北側の廊下に面したサッシに使用しましたが効果は歴然。気になっていた外部の音も聞こえにくくなりましたし、冬場の底冷え感のある寒さも大きく和らぎました!施工も簡単で言うことなしです。

2021-01-24
用途:
小窓の水滴防止
対象商品:
27116084

窓へのセットは簡単に出来ました、窓枠も柔らかいのでワイプロカッターで簡単にカット出来ました。ただし全体的に柔らかすぎて、耐久性が心配です。

2020-03-25
用途:
冷え侵入対策として使用
対象商品:
27116084

冷えの侵入が気になる水回りの2つの窓に3セット取り付けた。説明書は分かり易い。取付前、外気温1℃位の時、引戸を隔てた室温は10℃位。取付後は、窓内側が10℃位、室内は14℃。見た目は、華奢な印象はあるものの、機能としては十分。ただ湿気でテープが剥がれないかが心配。その際には、上のレースに同封のビスを打てばいいのでしょうが、ビス位はさすがにSUSにして欲しかった。

2024-12-17
用途:
階段踊り場2階の窓に取り付け

冬夜間の冷気がマシになり、結露しなくなった。
片方を開けると、反対も動いてしまうので押さえるために両手が必要で、面倒ではある。

1人が参考にしています
2019-11-13
用途:
自室の結露防止
対象商品:
27116093

冷気が大分遮断されます。窓の結露も減ります。良いと思います。ただ、取っ手部分を上下カットや、特にしたレールの掃き出し部分のカットが至難の業です・・・。ここの処理がきれいに出来る方法があると良いと思います。高さ180cmの窓用にも反りが出ない良いものを考えていただけると嬉しいです。

希望ヶ丘歯科クリニック 様2019-10-16
用途:
窓の結露防止
対象商品:
27116102

女性でDIY初心者でも簡単に設置できました。
せっかく作業用のこぎりと両面テープがキットに含まれているのですから、その辺をもっと購入者に分かりやすくすると良いと思います。

1人が参考にしています
おこんにゃく茶屋 様2022-12-24
用途:
内窓取り付け
対象商品:
27116084

全てのキットがセットされている
計算式も記入すれば
素人でも施工できますが
付属のカナノコで窓枠をカットする際に
真っ直ぐ切れずに曲がってしまう
これは、腕のせいなのか?
カナノコのせいなのか?
わからない

1人が参考にしています