(12305)エンジンマウント RHのレビュー
- 用途:
- 自動車整備
以前に某メーカーのトヨタ純正部品ではないエンジンマウントに交換したところ保証付きの部品でしたが、ほぼ保証期限が切れると同時にエンジンマウントが下がり振動が発生しました。取付穴も見た目には同じに見えましたが、若干ズレがありボルトが入りにくかったです。
純正部品は高いですが確実に良いです。
何の問題も発生しておりません。
- 用途:
- KGC10パッソ
- 対象商品:
- 28949402
信号での停車中に少しブルブルしてきたので交換。
運転席側だけの交換だが、かなり改善した。
- 用途:
- 信号待ちでキュルキュル言うエスティマ乗りの方へ
- 対象商品:
- 28949567
ベルトと思わせてエンジンマウントが原因です。
交換も自分でやりましたが、問題なく直りました。
- 用途:
- 車の消耗部品として
- 対象商品:
- 28949567
純正部品なので何ら問題はない。当然無ことながら定価より若干高い。ディーラーや部販に行く手間を考えると妥当なところかもしれない。
- 用途:
- 純正なので問題なしです
- 対象商品:
- 28949567
ACR50(初期型)エスティマで使用しました、本当に静かになりますし
信号待ちでもブルブルした感じもなくなりました
純正なので問題なしです。
DIYで交換してみようのいう方に記載します。
交換前はエンジンが重さで下に下がっている状態なのでオイルパンに材木等で1点に重さがかからないようにジャッキをあてておき少しテンションを掛けておくとエンジン側のネジ2個のボルトの部分が交換ハーツに干渉しているときにエンジンを少し持ち上げるのに役にたち 取付取り外し取付の際に楽でした。
運転席側のタイヤを外しプラスチックのカバーを外して14のディープソケットを30cmほどの延長ロットで(写真で言うと下向きのネジに)アクセス可能です、ボンネットからはラヂエーターのリザーブタンクを取り外してエンジン側に避けておき、エアコンのパイプ(コネクター類が3個、4個ありますので外します)をパイプが壊れない程度に少し強引に、、、、)避けながら(17のディープソケットで)5個のネジを外します知恵の輪のようにして取り外せます。 取付に関して もともとのエンジンマウンがよじれていますのでネジ穴が少しずれるようでしたのでマイナスドライバー等でうまく押したり引いたりでネジ穴を合わせてネジを舐めないように注意すれば問題なく交換可能でした。
(試行錯誤しながらの作業で、、、、2時間弱で交換終了しました)
- 用途:
- アイシス プラタナ 前期
- 対象商品:
- 28949542
当方、神奈川ですので到着まで時間がかかると予想しておりましたが、発送から1日で到着しました。予定が組みやすかったです。また、右側だけの交換でしたが、かなり振動が抑えられ整備工場の方も驚いていました。共販で買わず、モノタロウさんで買って良かったと思っています。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 28949402
パッソのここだけ(3つある中のマウント)の交換でしたが、とりあえずここだけで振動が大分減りました。
時期を見てもう二カ所も交換予定です。
- 用途:
- エンジンの振動低下の為に交換
- 対象商品:
- 28949567
作業は運転席側の前輪を取り外してサービスホールからナットを外すなど、大変な作業であったが、効果は大きかった。マウントは他に3箇所あるが、交換しなくても満足している。