(46512)ラバー ストッパーのレビュー

平均満足度 4.89 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(46512)ラバー ストッパー ニッサン
ニッサン
519 / 税込 571
62件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-19
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
29512552

他メーカーでも使用できる形状なので、メンテナンス部品として流用して問題ありません。

2022-09-06
用途:
経年劣化による交換
対象商品:
29512552

経年劣化による割れの予備として購入。純正部品ですので信頼度が違います。ブレーキ用の予備としてもう一つ購入予定です!

2022-05-05
用途:
交換部品として。
対象商品:
29512552

マツダ車(FD3S)のブレーキストッパーの
交換部品に使用。マツダの純正パーツは廃盤となってるので互換パーツとして流用しました。

TriStarRacing 様2021-04-27
用途:
旧車の定番トラブルに・・・
対象商品:
29512552

当方180SXにて使用です。次砕けた時も分かりやすい色で良いと思いますが、ブラケットの板厚によっては嵌り切らずに浅かったり甘くなりますので適合車種には注意です。どちらかといえば薄板よりの車種用のものです。板厚がありそうな車種には透明な方のストッパー(46584-S0100)が良さそうでした。 とはいっても抜けるような感じではないのでいいのですが。

2人が参考にしています
2021-06-29
用途:
FD部品交換。
対象商品:
29512552

FDのブレーキ装置の修理に必須な部品です。日産用とありますがFDにも適用できます。FDの部品交換で使用しました。FDはこの部品が壊れると、ストップランプがつきっぱなしになりバッテリーが上がります。FD4型ぐらいの年式になると、この部品がラバーなので砕けることがあります。ハンドルの足元に、ラバーが砕けた破片があった場合は要注意です。この部品がこわれた可能性が高いと思います。リヤのストップランプ等が消えない場合は、応急処置として、バッテリー端子を外す方法もありますので、追記しました。

1人が参考にしています
2021-04-13
用途:
パーツ交換
対象商品:
29512552

FDに適用できるとは非常に助かった。小さなパーツであるが、それゆえ、購入や探すのが難しい商品である。FDを長年乗り続けると必ずくるトラブルの一つがあるが、それの重要なパーツ代替え品である。

有限会社日本メジャー 様2021-07-18
用途:
自動車部品交換
対象商品:
29512552

ブレーキランプが点いたままになってたので、バッテリー上がり起こす前に解消できてよかったです。

2021-05-07
用途:
部品交換
対象商品:
29512552

ストッパーが破損した時に車内で見つけ易い緑色が良いです。

2021-02-26
用途:
交換用
対象商品:
29512552

他メーカー流用ですが問題なく使用中です。定番の流用みたいです。

2020-12-26
用途:
ストックとして
対象商品:
29512552

ストックとして購入、古いクルマのパーツですので欲しい時のために。

2020-11-27
用途:
自動車メンテ
対象商品:
29512552

やはりこの緑色でないと、寿命で砕けたときに車内でわかりやすい。

2020-03-26
用途:
車のブレーキスイッチのストッパー
対象商品:
29512552

取付は簡単にできました。
ブレーキランプの不具合(ランプが消えない)も解消しました。

2020-01-11
用途:
ブレーキメンテ
対象商品:
29512552

ブレーキランプが点きっぱなしになっていたので検索していたらこれがバッチリヒット。堅牢で満足。

2020-11-20
用途:
サニトラのブレーキのストッパー
対象商品:
29512552

多分新車時から無交換でぼろぼろだったので購入。
安心の純正品だが高すぎる!ので星3個

2019-12-08
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
29512552

180sxに使用しました。
取り付け自体は簡単なのですが、手で押し込むには堅かったですね。
なので、ラジペンで挟み込みと簡単に入りました。

2019-09-16
用途:
ブレーキスイッチのストッパー
対象商品:
29512552

FD3Sのブレーキランプが点灯したまま消えない。以前RPS13で同じ経験をしていたので,足元のブレーキペダルのスイッチをのぞいてみたら・・・ストッパーの樹脂部品が砕け散っていました。スイッチが入ったままですね。この部品がなぜかピッタリはまってくれて無事解決。助かりました。

4人が参考にしています
2022-10-30
用途:
さすがの純正部品です(ブレーキランプが継続した際の交換部品)
対象商品:
29512552

こちらのゴムですが、車のブレーキを踏んでいないときにブレーキランプを点灯させないための部品です。
20年を超える古い車ですと、ラバーストッパーが硬化して割れてしまい、ブレーキランプが点灯し続けるという謎の不具合が発生します。

古い車にお乗りの方は、こちらの部品を車に積んでおくことをお勧めします。

2019-11-24
用途:
DIY
対象商品:
29512552

FD3Sのブレーキストッパーで使えます。
ゴムも硬いので。耐久性はあります。

2019-07-25
用途:
ラバー破損による修理
対象商品:
29512552

日産純正部品なので品質は良いです。取り付け後も不具合なく良好です。

また値段が少し安いのも良いです。

2019-03-17
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
29512552

この部品が劣化するとz32のブレーキランプが点きっぱなしになる障害が自力で修復できました。ディーラーでなく入手できて助かりました。