雑用 チェーン ステンレス カットタイプのレビュー

平均満足度 4.69 (78件のレビュー)
商品レビューを投稿する
78件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-31
用途:
カラス除けの網の重り

カラスがゴミ置き場の網を上げて、ごみを荒らしていました。この鎖を網の裾に取り付けて重りにしてみました。監視カメラの映像では、カラスは網を持ち上げることが出来ない様子が写っていました。結果に満足しています。

隠れ家漆工房青樹庵 様2026-03-19
用途:
ゴミ出し用ボックスの固定
対象商品:
29978287

ステンレス製でサビに強そうで外に出した個別収集用のゴミ出しボックスが風で飛ばされないように鎖で固定した。ちょうど長さも太さも適当であった。

2026-02-20
用途:
屋外物の飛散防止に

屋外のごみ箱が風で飛んで行ってしまわないように柱とつなぐために使用しています。ステンレスで錆びないので満足しています。

株式会社ART CRAFT 様2026-01-11
用途:
装飾品の飾り

画像から結構ゴツイ感じを想像していたのですが実際は柔らかい感じのもので、飾りにピッタリでした。強度は考えていませんので、問題はありません。

郷原ふれあいグループ 様2026-03-05
用途:
溜池の排水弁の開閉を行う

従来の鉄製のチェーンとは異なり、しなやかで開閉操作が容易になった。

株式会社エステー工業 様2026-01-21
用途:
機械据付時

この雑用チェーンはステンレス製で線径がφ5とても丈夫で大変助かりました。

2026-02-22
用途:
部外者進入禁止用

価格に対しての品質(接合部など)たいへんGoodです。

フレンド技研設計事務所 様2025-10-19
用途:
機械安全柵

価格が安く、しっかりした丈夫なチエーンでした。今度もお願いいたします。

2025-06-11
用途:
犬の首輪用に

革の首輪だと雨後に首回りが汚れてしまうのと、力が強く短期間で伸びてしまいました
昔みたいに鉄の鎖も考えたけどステンにして正解でした
首周りの汚れもなくいいです

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
エアコン室外機盗難防止用に使用

磁石に付く材質ですが、適量な長さ、目立つので、盗難防止に役立つと思う。

3人が参考にしています
2024-07-21
用途:
ボンベ転倒防止
対象商品:
29978262

度々リピートしています。
ステンレスチェーンも過去に比べかなり値上げしていますので
この単価は魅力が有ります。

株式会社きんでん 様2025-02-21
用途:
道路構造物作業

お手頃値段で使いやすい。可能であればいろいろな長さの種類があれば
さらに購入しやすい

2024-05-22
用途:
ドッグラン用
対象商品:
29978262

犬の脱走防止でフェンスの下の隙間にぶら下げて使用しています。
錆びずに助かります。

2023-06-15
用途:
庭に
対象商品:
29978192

我が愛犬の犬用鎖が大きくて重いので、何より軽くて強そうな鎖で大満足です。

2023-06-07
用途:
ゴミへ被せるネットが捲れない様に抑えとして
対象商品:
29978287

適度な重さで住民にも好評
ステンレスなので何時までも綺麗に使えます

プロボックス株式会社 様2023-05-01
用途:
安価でしっかりしていますよ!
対象商品:
29978287

係留アンカー結束にしようしました
とてもいい商品です何より安価で丈夫ですね
とても重宝しています。

2023-05-07
用途:
プロパンガスボンベの保持
対象商品:
29978226

プロパンガスボンベの保持用に購入しましたが2mの設定があると良かったです。

2023-01-20
用途:
雨水排水用
対象商品:
29978226

雨樋の先端からチェーン伝いに雨水を排水した。
チェーンの自重で風の影響は殆どない。
竪樋が付けられない場所には良いと思う。

横浜油脂工業株式会社 様2022-10-03
用途:
工場内でホースの固定に用いる
対象商品:
29978217

多くのバリエーションの中から最適な重さ、形状のものを選ぶことができました。

有限会社御光福園芸 様2022-09-03
用途:
A重油タンクの施錠用に
対象商品:
29978244

A重油タンクのバルブロック用に購入、1mだったので高速カッター半分のサイズにカット
ボールバルブのハンドルと配管をチェーンで通して、南京錠で施錠。ハンドルを悪戯で回されないように出来ます。