ナイロンクリップのレビュー
対象商品 : 31133542
2024-03-27
用途: 配線コード固定の為使用。
松原商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
白色が使いやすいので今回は黒で固定しました。見た感じが目立たないので感じが良い。
リピ確定です。
対象商品 : 31133558
2023-06-12
用途: 配線整理
自動車・二輪車・自転車関連業
配線を壁際にはわせたりする時これを使用するととても見た目もすっきりしとても重宝しています。カラーバリエーションが色々あればなおよいかと思います。
対象商品 : 31133585
2021-03-17
用途: リフォーム工事に
市販のものと遜色ありません。サイズも選びやすいです。D寸法で10.5~11mmのものがあると良いと思います。8.7から突然12.6になるのはなぜ・・・?
対象商品 : 31133655
2023-03-30
用途: メッシュのネットを固定するのに使用。
サービス業
固さも程よくメッシュのネットの固定に使用。
あとは劣化しないか様子を見ます。
1人が参考にしています
対象商品 : 31133542
2020-08-23
用途: センサー配線部及びセンサー感温部の固定
建設業・工事業
他メーカー之物よりも幅が広くしかりしている。正直なところ、他メーカーの物より良く値段も手ごろです。耐候色と言うか黒のタイプもあればよいのにと思う。
対象商品 : 31133655
2020-08-03
用途: ロッドホルダーの固定
車載のロッドホルダーはグリップに固定するものが多いですが、強度が不十分なので、このクリップを天井内張り固定用の穴にネジ留めして
固定の助けとし、固定強度を向上させました。
対象商品 : 31133628
2019-04-04
用途: 配線の支持
合同会社寿デンソー 様
普通に使用できます。
製品には3/16・1/4・5/16・3/8・1/2、注文時には3N・4N・5N・6N・7Nとなっていて紛らわしいです。
対象商品 : 31133585
2019-03-09
用途: 防水コードの配線
農・林・水産業
長い防水コードを倉庫に引き込むため軒下の配線止めに使用しました。
コード径が9mmなのでちょうど良いかと思いましたが、クリップによる締め付けが緩かったので、コードにビニールテープを巻くとちょうど良かったです。
耐久性はまだ判りませんが、様子を見ることにします。