バイメタル軸付ホールソーのレビュー

平均満足度 3.74 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)
2,198 / 税込 2,418
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー 【用途】ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社日の出建商 様2025-07-30
用途:
板金の穴あけ
対象商品:
30789088

切れ味もよく、ブレも少ないためとても使いやすいです。
またリピート購入したいと思います。

2025-02-20
用途:
ダウンライト開口
対象商品:
30789203

内部のカスを取るのも他のホルソーより楽でした。ボード粉はカス取り孔をテープで塞げばいくらか出ないので、概ね満足でした

2人が参考にしています
2025-01-20
用途:
自動車整備

1.6mm厚の鉄板の穴あけに使用しました。
エアドリルだったせいか、それなりに時間は要しましたが綺麗に開きました。

平賀工業デザイン室 様2023-02-27
用途:
筒状の樹脂部品の内側をホールソーで座ぐる作業。
対象商品:
30789273

レノックスの98mmが筒状ABS樹脂の内側を削るに最適で、ボール盤にセットして使用している。ボール盤の能力と樹脂製品の削り加工部分を見ながら、回転速度等を加減する。

1人が参考にしています
熊谷電気 様2023-02-10
用途:
コンパネや二重張りの壁の穴開け
対象商品:
30788914

ホルソーの中のコンパネやボードなどを取り除くのは
とても容易に出来て素晴らしい形状です。

2022-12-04
用途:
アルミ板に照明取り付け用の穴あけに使用
対象商品:
30789072

化粧素材の穴あけで少し不安でしたが、軸
ブレもなく綺麗な穴があけれました。

特定非営利活動法人兵庫県防災士会 様2022-10-11
用途:
MDF板の穴あけ加工
対象商品:
30789282

サクサクとストレスなく穴あけ加工ができました。少し熱をもってきたら休ませながら合計10か所綺麗にあけることができました。

南電気工事 様2022-11-16
用途:
開口等作業
対象商品:
30788957

ケイカル板に、穴開けましたけど、切れ味最高でした。価格も安いです

1人が参考にしています
2023-07-30
用途:
天板の穴あけ
対象商品:
30789002

初めて使用しましたが、穴あけ作業には、なかなかいい商品です。

2021-08-16
用途:
配線の壁穿孔
対象商品:
30788914

バイメタルなので釘やビスにあたっても穿孔できます。穿孔した切りくずは、サイドのキリカギ部分からドライバーをねじ込んで簡単に取れる。扱いやすい商品です。

2021-08-15
用途:
サイディングボード等の穴あけ
対象商品:
30789142

切れ味バツグンで満足。軸ズレもなく、サイディングボード、厚さ5cmの板、石膏ボード等、全てキレイに穴あけできた。

2021-09-13
用途:
アクリル加工用
対象商品:
30789167

趣味のアクリル水槽の加工用に購入しました。
アクリルの穴空けに使用しましたが何も問題は有りませでした。
私は何度か経験がありましたから問題は有りませけど初めまして使用される時は巻き混みなどの注意も有り得ます。

2023-01-19
用途:
制御盤改造(電流計の取付穴加工)
対象商品:
30789167

制御盤に電流計を取付穴をあけるために購入しました。
1個明けるだけなので価格で選びました。
切れ味は不満ですがコスト相当でした。
複数明ける時は別の物を選択します。

2021-09-11
用途:
エアコン取付工事
対象商品:
30789158

振れの心配がありまいしたが、商品自体問題ありませんでした。
もう少し胴寸法が長いタイプがあると選択肢が増えてよいと思います。

初田防災設備株式会社 様2023-04-16
用途:
電気工事

軸付き、アーバーそれぞれ買ってみたが全て最初から軸ブレ、曲がりが酷くまともに使用できない。どうやって使うのでしょうか?
二度と買いたくないメーカーである。

3人が参考にしています
レンタカーステーション 様2021-07-12
用途:
エアコンの配管穴あけ
対象商品:
30789158

合板とFRP製のキャンピングカーの壁の穴あけをしたらスムーズにできた。
本体にあるプリント文字が買ったときにかなり不鮮明で偽物かと思うくらいだったが、切れは問題なし
耐久性があるといいのだが。

海老原工業 様2020-05-30
用途:
設置
対象商品:
30788948

ステンレス流し台の穴開け加工に使用したが
楽にキレイに開く

細川電気設備 様2019-10-17
用途:
軽度の壁の穴あけ、エアコン工事など
対象商品:
30789158

軽度の壁の穴あけ、インパクトドリルで使用しています。

1人が参考にしています
2022-09-14
用途:
内装(木工)、電工(金属)

軸付き及びアーバー両方購入しました。
軸付き(2本所有)
センタードリルの取り付け穴加工精度が低い為軸ブレ発生。
アーバー(2本所有)
軸ブレは有りません。
電動工具はボール盤及びハンドドリルを使用し、回転速度を低く抑えている為か、切れ味は良いままです。
インパクト(回転速度高過ぎ)には向かない、ホールソー。

2021-04-07
用途:
3ミリ鉄板に直径65ミリの穴開け
対象商品:
30789158

下穴をあけていましたが、センタードリルが初回使用で欠けてしまいました。もう少し丈夫なドリルにしてほしいです。

2人が参考にしています