セフティシューズ 85405のレビュー

平均満足度 3.74 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セフティシューズ 85405 ジーベック
ジーベック
3,698 / 税込 4,068
スポーツテイストのセフティシューズ。 つま先・側面・踵の3箇所に反射材を使用。 夜間や暗所での視認性を高め安全に作業を行えます。 靴底のラバー部分を分割させることにより、屈曲性が抜群ソール。 足のアーチを考慮した立体構造のインソールを採用。 立体構造にすることで抜群のフィット感を実現し、足の疲れを軽減。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
和田サイン 様2025-10-08
用途:
高所作業及び工場での使用

履き心地心地もよくリピートして色違いを交互に購入しています。

Auto produce E i n 様2023-07-15
用途:
配送業に使用
対象商品:
31097867

デザインが気に入り購入 届いてみたら想像と異なる色合いでした。赤を購入したのですが、暗い感じの赤色です。実際使用してみたところ、サイズ的には、大きめの作りです。セーフティシューズはいつも28CMを購入しておりますが、こちらの商品は27CMでも良いぐらい大きめです。他にもレビューにありますが、耐久性に問題があります。ソールのカラーソールの部分(9個に分かれてる部分)が2週間程で剥がれ始め、つま先部分も他社製品に比べ破れやすかったです。あくまでも個人の感想ですが、接着が弱いと思います。大体3ヶ月に1度買い替えを行いますが、この商品は、ギリギリ2ヶ月が限界でした。

3人が参考にしています
2022-01-04
用途:
家具製造、取付
対象商品:
31097736

この靴お気に入りです。3足目です。すべての色を購入しました
冬は特に冷たさは感じないので重宝してます。
シンナー系にも強いので特に気入ってます。

水谷太洋オート株式会社 様2023-01-23
用途:
自動車修理
対象商品:
31097727

新年から履き始めましたが、コスパも作りも問題無いですが、
反射材の所がもうヒビ割れしてきました。

1人が参考にしています
2021-07-18
用途:
所有車両整備
対象商品:
31097736

今までも、ジーベックの安全靴を使用していました。履き心地も良く普段使いにも良い
デザインなので気に入っています。

トライウォールジャパン株式会社 様2022-06-28
用途:
工場内で作業する時
対象商品:
31097946

価格の割にしっかりしており、軽くて動きやすい。ただ耐久性が弱い気がします。

1人が参考にしています
2021-06-21
用途:
倉庫作業
対象商品:
31097946

仕事上、毎日使用するので。
耐久性、動きやすさから使用。
リピです。

2021-01-22
用途:
作業時
対象商品:
31097763

問題もなく今のところは使えてます。
あとは耐久性がどれだけあるかが今後の楽しみ。

協同組合所沢清和会 様2020-10-26
用途:
一般廃棄物収取運搬
対象商品:
31097736

値段が手ごろです。デザインが気にいってます。丈夫そうです。

2020-05-16
用途:
現場作業に使用
対象商品:
31097824

足幅が狭いのもあるが、こちらは3Eだから横幅広めで疲れにくい!
1ヶ月近く履いたけど、まだまだへたれたりもない。

2021-07-15
用途:
車、バイクの整備
対象商品:
31097754

1年間、使用(週1回位)靴底も減りますし、外側もボロボロになりました。

1人が参考にしています
福岡自動車 様2019-12-21
用途:
作業用です
対象商品:
31097736

まだ履いてはいませんがデザインも良く気に入っています
耐久性が問題ですね

1人が参考にしています
2018-12-28
用途:
軽作業 27cmを購入
対象商品:
31097858

デザインが気に入り選びました。当方、普段の靴は27.5cmでメーカーによっては甲の幅がきつい物もありますが、今回このシューズ
の27cmはEEEEなので少しゆったり目ですが履き心地は楽です。

2021-02-04
用途:
現場作業
対象商品:
31097842

金属加工現場で使用しておりましたが1.5ヶ月程度で裏側がすり減ってきました
個人差はありますが耐久性がいまいちです
少し値段が高くてもそちらを購入した方がお得かもです

2019-03-07
用途:
足場工事
対象商品:
31097842

以前から使用してて使用感が良かったからリピートてす
毎日、使用するとどのくらい持つのかきになります

2019-02-11
用途:
現場作業時
対象商品:
31097937

軽作業には最適かと思います。
私は現場で履き替えますので、さっと履けるので重宝します。
4Eですので、普段履きより1サイズ(0.5cm)小さめを購入しました。
耐久性もありそうです。

2025-02-13
用途:
現場作業

2ヵ月程度で、分割された靴底のパーツが捲れてしまいます。色もデザインも気に入っているので、改善されればまた購入したいです。

2020-12-05
用途:
現場作業
対象商品:
31097842

靴底の耐久性に問題ありです
1、2ヶ月で靴底が剥がれてきてズルズルにへたってます
だめです

株式会社エスラインギフ 様2018-09-10
用途:
倉庫の入出庫作業、トラックの運転作業
対象商品:
31097745

ブルーの色味が気にいって前回に続きリピート購入です。
軽さ、耐久性共に問題ないです。
倉庫内でもトラック乗務の際も快適に使わせてもらってます。
強いて難点を挙げると、靴底の青いゴム製の滑り止め?が剥がれて
しまったことくらいです。原因は半年以上履いていたからだと思いますが・・・。

2018-08-26
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
31097955

この手の安全靴としては、とても軽く履きやすいと思います。
見た目が洗練されていて脱ぎ履きし易く疲れない。
耐久性は解りませんが現時点でのマイベスト。