交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用のレビュー

平均満足度 4.24 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 モノタロウ
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。 【用途】モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-22
用途:
荷運び
対象商品:
31330224

最近の商品は、少し以前の物と違う感じ。ゴムの質を変えたのか、もちが悪い以前のものよりゴムがちぎれるのがはやい。

1人が参考にしています
2025-02-03
用途:
折りたたみ式キャリアのタイヤ交換
対象商品:
31330224

車輪がリベット止めされていたのでドリルでリベットの頭を削り、ボルト・ナットで固定しました。
付属のボルトは短いので首下60mmのボルトを購入して取付ました。
低価格で復活出来ました。

2024-04-05
用途:
作業機材やレジャー用品等の運搬
対象商品:
31330224

今まで使用していた折りたたみ式ハンドキャリーの車輪が経年劣化で痛んできたので新しくハンドキャリーの購入を考えていましたが、交換用に使用できる車輪が「モノタロウにないかな?」とサイト内を探したところ、デザイン・寸法が全く同じものが見つかり早速購入。
届いた車輪と痛んだ車輪を交換するにはハンドキャリーの車輪シャフトのカシメ部分をドリルで削除する必要がありましたが、思っていたよりも簡単に外すことが出来交換取付けもボルトオンで完了しました。
これでハンドキャリー新品購入よりも安く済み使用感も新品時と変わらずコスパ最高、今後も大いに活躍してもらいます。

2人が参考にしています
2024-06-16
用途:
SPモア移動台車車輪
対象商品:
31330224

SPモア移動台車の車輪に2個使用。価格が安く回転も大変スムーズでコスパ最高です。出来れば耐荷重などの表記が有れば安心して使えると思います。

1人が参考にしています
2023-12-26
用途:
老犬用の車椅子作成
対象商品:
31330224

老犬用の車椅子作成に使用。
軸受にベアリングが入っているので回転はスムーズ。その為、若干重量が重くなってます。
回転のスムーズさか、軽さを取るかは、使ってみてからでしょうね。
安くていい商品だと思います。

3人が参考にしています
2024-02-26
用途:
折りたたみカートのタイヤ交換
対象商品:
31330224

4年前に購入した「MAGNA CART」のタイヤがボロボロになった為、サイズが一致するか不安はありましたが交換用購入してみました。
結果はOK で、費用もタイヤ2個分で済んだので助かりました。
他の方の投稿にもありましたが、タイヤを固定するボルトが若干短いです。
私はそのまま使いましたが、気になる方は別途購入をおすすめします。

2023-08-22
用途:
釣行に使用
対象商品:
31330224

交換用の車輪があるとは思いませんでした。 本体を購入したホームセンターでは販売していませんでした。 便利です。 本体が古いので取付部がかしめてあったので電動工具のルーターで破壊してから交換しました。付属の取付ボルトがギリギリの長さなのであと3mmほど長ければと思います。

1人が参考にしています
2021-09-16
用途:
台車の車輪
対象商品:
31330224

コスパがよかった又、思ったより品質がよかった
また、機会があれば購入します。

2人が参考にしています
2021-05-22
用途:
台車の補修部品
対象商品:
31330224

ベアリングが内蔵されているのでそのまま使えるし、低価格なので補修には助かります。

3人が参考にしています
2022-04-04
用途:
年に3回程度の荷物運び
対象商品:
31330224

新幹線でスキーに行くときの荷物運び用として
年に2回程度の非常用の飲料水の購入運搬用として
合計年に、3回ほどの使用をしています。
カートを購入してから10年ですが、本体は大丈夫なのですが、どうしてもタイヤは劣化してしまいます。
今回で3回目のタイヤ交換です。
もっと劣化しない材料で作ってもらえるといいのですが
数年以内に交換になることを覚悟であれば、購入してもいいと思います。
他に代用品がないのです

1人が参考にしています
2021-01-05
用途:
他メーカのカート車輪
対象商品:
31330224

他メーカのカート車輪として使用することに当たり製品寸法が不明だったためご教示頂き確認のうえ購入しました。シャフトも付属していて大変満足して交換することが出来ました。

3人が参考にしています
紺野裕樹 様2021-01-09
用途:
自作溶接カートに流用

自作カートに流用しましたが、ベアリング入りで品質も良く、1輪約20kgの荷重でも非常に滑らかです。

1人が参考にしています
2020-07-12
用途:
犬の歩行器用に
対象商品:
31330224

軽くてよく回ります。
自転車の補助輪で1号歩行器を作りましたが、2号はこれで作る予定です。

5人が参考にしています
医療法人西病院 様2020-06-08
用途:
流用しようとして失敗
対象商品:
31330224

規格は軸径6ミリ、軸部厚み36ミリくらいでした。ベアリングが付いていて丈夫そうですが、ベアリングはわずかに隙間があって土が入りそうです。舗装道路や屋内向けだと思います。

7人が参考にしています
2019-06-23
用途:
農機具メンテナンス
対象商品:
31330224

農機具の車輪が破損した為、内蔵されているベアリングを別のサイズの防塵タイプに交換して農機具に取り付けました。元々ベアリングが内蔵されていない車輪でしたので軸受がガタガタにすり減り安定感がありませんでしたが、交換後はスムーズに転がり音も静かで満足です。純正部品よりはるかに安く仕上がり品質も良かったので助かりました。本来の使用目的ではありませんが、サイズ・強度的に使用できると思い購入しました。耐久性はまだわかりませんが安価ですので次回もリピートすると思います

1人が参考にしています
2019-06-12
用途:
ペットの車椅子
対象商品:
31330224

注文から納品まで、迅速な対応で満足です。
出来れば、このキャスターで軽量な商品が希望です。
アインEIN工房

2人が参考にしています
2024-05-18
用途:
釣りの荷物運搬
対象商品:
31330224

ヤマゼンGT50Wに取り付け。寸法ジャスト 付属のボルト M6×53で取り付くが後3mm程長いとナット緩みが解消できるかも。ネジロックタイトでナット固定、ベアリングの回転は、あたりが出てないのか硬い 使っている内に馴染んでくるのを期待。タイヤゴムは純正に比べ硬いので路面振動が強い

2人が参考にしています
2019-01-04
用途:
車椅子のキャスターの車輪の代品として使用
対象商品:
31330224

作りも 丈夫そうで ベアリングも 608ZB なので シャフトが6mmであれば 加工なしで 取り付けられます。 シャフトが8mmのときは 市販の 608ZZ に 入れ替えれば 取り付けできます。
どちらにしても 価格を 考慮すると とても 助かります。

8人が参考にしています
2018-11-01
用途:
軽機材の短距離運搬
対象商品:
31330224

5年ほど使用したアルミカートの車輪がぼろぼろに。カート本体はまだまだ使えそうだが本体ごと買い換えを検討中にモノタロウで替え車輪を見つけ購入。新品のシャフトとストッパー付きボルトも同包。但し出荷時のベアリング部は固めなので脱脂して再度グリスアップしての取り付け。問題無し。

1人が参考にしています
2021-01-19
用途:
マグナカートMCXの車輪交換(要注意)
対象商品:
31330224

マグナカートMCXの車輪交換に使いました。車輪径や軸径はぴったりでしたが、付属のボルト55mmでは長さが足りず、60mmが必要でした。

3人が参考にしています