ラジオペンチ(JIS) 万能タイプのレビュー

平均満足度 4.24 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ
モノタロウ
749 / 税込 824
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ 【用途】切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-10
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
33138254

安いし使いやすいしもっと早く買っておけばよかったと思う

2024-12-27
用途:
各種軽手作業時、落花生殻剥時、

とにかく便利。軽い曲げ作業の場合、少し曲げては位置変えて曲げと繰り返す為戻りバネは有効も、板バネ式では戻りが弱く不安定でしたが、これなら良く戻り扱い易いです。秋から冬は落花生殻剥真っ最中、何10kgも剥き続けると指が痛くなりこの時も重宝してます。

1人が参考にしています
2024-10-07
用途:
楽器メンテナンス、PCメンテナンス
対象商品:
33138254

色々な用途に使えるので、とても役に立っております!手も疲れにくく非常に気に入りました。

2024-09-10
用途:
整備用
対象商品:
33138254

先は細くて使いやすいのですが、意外に挟む力が弱いのでもう少し力が入りやすいと良いと思います。

有限会社インタックス 様2023-06-09
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
33138254

使いやすくて満足しています。購入してよかったです。

2022-11-27
用途:
多機能な感じがよかった
対象商品:
33138254

工具も使い方でしょうけど
交換時期って迷います、今回はいい機会だったので交換しました。

2022-07-16
用途:
機械の修理や修繕
対象商品:
33138254

細かいところで掴んだり曲げたりするのが容易にできるので、購入して満足しています。

1人が参考にしています
2022-06-14
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
33138254

普通に使えます。シャフトを保持できるよう半円の凹みもあるので便利だと思います。

2022-04-20
用途:
車輛配管のクリップ外し他 狭い場所での使用
対象商品:
33138254

工具箱に有ると便利な商品である
材質も悪くなく、使用感も良い
価格も安く良い商品である

2022-03-02
用途:
満足できる品質です
対象商品:
33138254

ラジペンは、100均の物や電気系工具メーカーの物までピンキリですが、この価格でこの仕上がりは立派だと思います。充分満足できる品質でした。

1人が参考にしています
信濃屋 常田商店 様2021-07-15
用途:
すくい網の修理
対象商品:
33138254

手は小さい方ですが握りやすく、先でつまみやすい、針金もスグ切れる。違うサイズのも同時購入し2本で針金をあむことができた。とても使いやすいです。

2023-07-10
用途:
電子工作
対象商品:
33138254

解放用のスプリング力が強すぎです。作業時に違和感あり
価格相当の性能でしょうか?

2021-01-27
用途:
各種部品の保持やネジの締め付け等々
対象商品:
33138254

人間工学に基づいたような持ちやすさと作業性の良さがあり、細かな作業等に向いている商品と思われます。

1人が参考にしています
2021-04-06
用途:
電子部品及び電機部品の取り付け取り外し
対象商品:
33138254

スプリングがあるため作業が楽で被覆剥き、圧着、切断と満足しています。

有限会社アスコ通信特機 様2020-10-24
用途:
軽作業
対象商品:
33138254

安価にもかかわらずガタも無くスムーズに動きます。
スプリングは必要ないので外しました。
シャフトなどもがっちりつかんでくれます。
次回追加でもう1本購入予定です。

1人が参考にしています
有限会社Y'sFLY 様2022-05-04
用途:
機械
対象商品:
33138254

画像で見るより先端が太くガッカリしました。
実物を見て買うべきです。

合資会社ヘラルドプランニング 様2020-09-15
用途:
弱電工事
対象商品:
33138254

値程のものです。デザインは優秀です。クロムは余計に安っぽく見えます。使用頻度が少ないので我慢します。

2020-02-15
用途:
メンテナンス全般
対象商品:
33138254

普通に百均の物より良い。挟む、切る、全てがしっかりした感じ。金属の素材の差?良く使う道具なので気に入った物が良いと思います。

2020-10-20
用途:
釘を抜いたり抑えたり
対象商品:
33138254

丈夫ですし使い勝手も良いです。金額的に良いものだと思います。

サンテック 様2020-03-30
用途:
船舶修繕
対象商品:
33138254

紛失が大変多いため工具補充するのに安くて助かります。

1人が参考にしています