ラチェットハンドル フルターンタイプのレビュー

平均満足度 4.37 (212件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。 【用途】奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
212件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-12
用途:
車&バイクの整備
対象商品:
44623416

ソケットも脱落防止タイプで使用中に安易に外れることもなく、いわゆるスイベルタイプのラチェットですので、狭いところで使用するなら首振りタイプよりも使いやすいです。

2026-03-07
用途:
重機、乗用車メンテに
対象商品:
44623416

非常にデカい、重いの印象有り、縦軸回しは、便利ですが、ラチェットの回りが、重たく、もうちょい軽い回し入れが欲しい。

2025-10-25
用途:
車の整備

頭が回転するのが便利です。ねじが緩んだら縦で回せます。値段も手ごろで買って良かったです。

2025-10-17
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
44623416

ちょっとデカすぎ。72ギアはいいとしてギアの回りが渋い。値段相応かな。

3人が参考にしています
ケアシステム 様2025-09-07
用途:
無敵
対象商品:
44623416

安さも無敵。届くスピードも無敵。これ以上何を求めるのか?

2025-02-10
用途:
狭い場所にあるボルトの脱着

インマニの下に隠れるように取り付けられていたセルモーターの脱着に利用。ユニバーサルジョイントと長めのエクステンションを活用して、無事に取付完了。角度が限定される場面では、フルターン式が便利。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
定期的なエンジンオイル交換に

従来のラチェットハンドルより使ってみてドレンボルト、オイルエレメント交換作業がスムーズに出来るようになった

2025-04-15
用途:
車、バイクのメンテナンス
対象商品:
44623416

他の方のレビューでは、色々と書いてありましたが特に問題なく使えます。
もっている9.5の固定ラチェっとより少し長いので重宝しています。

2025-05-16
用途:
自家用車の整備作業で

他の方が使用している動画を見て、興味が沸き購入しました。
ボルトを締めたり緩めたりする時に、ハンドルを真っ直ぐ縦に形を変えて回す事ができます。

2025-03-14
用途:
車のメンテナンス

ドライバーのようにクルクル回せるので作業効率が上がりました。ソケットが意図せず脱落しないようロック機構もあるので安心です。

大輪 商事 様2024-12-29
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
44623407

オートバイのメンテナンスに使用の為購入しました。 オートバイですので狭いところや斜めに使用する場合がある為、ヘッドが動くのが助かりますね。この値段でしたら納得のいく商品です。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
バイク車メンテナンス

とても使い易くコスパ最高です。今度は一つ上の大きさのを買いたいと思います。

2024-11-15
用途:
農機具の修理に

本体重量、空転トルクとも思ったより重さを感じましたが、使い始めたら気にならないかな。まだ使っていませんが、便利そうなので楽しみです。

2024-09-21
用途:
車メンテナンス

モノタロウブランドなので信用してます。
見た感じもよさげです。

2025-03-24
用途:
メンテ
対象商品:
44623407

1/4はかなり使いやすいです
軽くて長さも丁度良いですね

2023-09-12
用途:
自動車整備に使用
対象商品:
44623407

全種類購入しました。このタイプは手で回したい時に全体を立てて素早く回せるので、重宝します。他の工具メーカー品の約半額とゆう事で、多少難がある所はややラチェット機構が硬めで少し重いかもしれません。ソケット固定がプッシュリリース式ですが、手で引っ張って取れる方が素早く作業出来るかもしれません。とはいえ使用するには十分でフレックスタイプよりも色々便利だと思います。

日高農機販売 様2023-07-06
用途:
農機 オートバイ修理
対象商品:
44623416

プロの農機具屋ですが高価な工具は必要なく安価でしっかりした造りの工具を色々使っておりますが このスイベルは金額を考えれば申し分ない性能です。
欲を言えばヘットがもう少し薄いと最高と思いますがこれでも十分です。
大変気に入り2本目も購入致しました。

2023-09-24
用途:
良い
対象商品:
44623407

コンパクトタイプが欲しくてこちらを購入。作業性も上がり現在不具合もなく使用。壊れたらまた購入します。

2023-08-31
用途:
六角ネジの締付け

差込角 9.5mmのラチェットハンドルが壊れ代わりの物を探していました。本体は軽く 力強く締まるので満足しています

恩沢自転車店 様2023-10-19
用途:
機械整備に
対象商品:
44623416

ちょっと重量感はありますがコマが細かくて使い易いです。