ラチェットハンドル フルターンタイプのレビュー
- 用途:
- 自動車の修理等
- 対象商品:
- 44623416
作りも確りしていて使いやすいです。
価格も安く十分に使えます。
今回3/8を購入しましたが、1/2も購入したいと思います。
しいて難を言えば、フルターンの部分がチョット軽く動きます。
もう少し重い動きになるとベストなのですが。
- 用途:
- 車いじりで使います。
- 対象商品:
- 44623416
早回しもしたくて購入しました。重たいです。丈夫そうですがもっと軽ければ使い勝手外衣と思います。結局普通のラチェットを使うことが多いです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 44623425
他社の製品で自分が使用していたラチェットより少し長く重たい
初めてのスイベルラチェットですがとても使用感が良く作業性が良くなった
値段もお手頃だしgood
グリップがソフトじゃない方が自分的には良いと思います
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 44623407
このタイプのラチェットが欲しかったので3種類買いました。
高額なラチェットを使ったことがないので比較になりませんが、何の問題もありません。
- 用途:
- ナット締め付け時
- 対象商品:
- 44623416
ナット締め付け時に仮締め時はストレートで早回し
本締め時はクランク状で本締め
1本でどちらも可能で作業性アップ
使い勝手も良く
良い商品である
- 用途:
- メンテナンス時に
- 対象商品:
- 44623416
緩いけど長いボルトの使用でカリカリ回すのがめんどい時にレバーの向きを変えられるのはすごく作業が楽になります。場所にもよりますが板ラチェだと痛みそうなので重宝しています。
- 用途:
- 機械、クルマのバッテリー等のメンテナンス
- 対象商品:
- 44623407
コンパクトでラチェット機構、スイベル機構の精度も問題なく満足できます。ソケットやドライバービットの保持、脱着も支障ありません。プロユースはともかく家庭用、趣味用途なら十分だと思います。
- 用途:
- バイクのメンテに
- 対象商品:
- 44623407
72ギアで狭い場所で細かい作業でも扱いやすいです。
モノタロウブランドの工具は品質もお気に入りです。
- 用途:
- ボルトナットなどの締付け
- 対象商品:
- 44623416
高級工具と比較するつもりはありませんが、ホームセンターで売られている中堅メーカーの工具と品質は変わりません。むしろハンドルの長さからすれば相応のトルクしかかけられない場所の整備だと思うので、2年以上使えたらそれで良いと思える工具です。グリップも握りやすく、ラチェットの動作もスムーズです。
- 用途:
- 車整備、什器調整など
- 対象商品:
- 44623407
首の硬さはT10ネジを回すことで好みに調節出来ます。切れ目のエッジの細かな凸凹を指で素早くなぞるとケガをしそうだったので軽くペーパーがけしました。1/4サイズでクイックリリース付きが欲しかったので買いました。値上りしたのがちょっと残念。
- 用途:
- 3/8でバイク、車の整備
バランスが良く使いやすい。
角度調整も好みで調整可能。
ほとんどコレを使用してます。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
- 44623416
力の入りやすいグリップがお気に入りです。
それと、フルターンなので垂直でも使用できるのがいいですね。
特にバッテリーの固定ナットを締める時にドライバーのように
持って締めると、締めつけトルクもわかりやすくて大変便利です♪
- 用途:
- 便利
- 対象商品:
- 44623416
角度を変えて垂直にするとドライバーの様に使えるのはとても便利。
ビットとが抜けないロックがあるので安心。
使っているところを見た目友達が一目惚れで購入しました。
- 用途:
- バイクの整備
このタイプは色々触りましたがモノタロウさんの商品に落ちつきました。この価格帯ではベストな商品だと思います。