【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リングのレビュー

平均満足度 4.39 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス
日鉄ステンレス
1,786 / 税込 1,965
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-13
用途:
スペーサーや当て金として使用
対象商品:
39766895

内外径と厚みを指定でき、自分の欲しいサイズがオーダー出来るのが良い。
ただ、指定寸法が1mm単位でレーザーカット分の誤差が生じるので、相手物の寸法によっては自身で少々加工が必要かと思う。
自分もコンマ数mm大きかったので削りました・・・
あるものは追加工でなんとか出来ると考えればまぁ仕方ないですかね。

1人が参考にしています
モトショップ BLUE 様2023-11-09
用途:
機械修理
対象商品:
39766895

既成で欲しいサイズが無く、サイズ、厚みも指定できたので大変助かりました。

株式会社 山水 様2023-07-05
用途:
船の航海灯の作製に使用。
対象商品:
39766895

同心円に綺麗にカットされており、φ25.4mmパイプにTIG溶接で溶接して使用予定です。
sus304以外にsus316も同様に加工して頂けるのならいいのですが・・・。

工藤不動産管理 様2023-05-25
用途:
メーターを取り付けに使いました。
対象商品:
39766895

精度が高く問題なく取り付け出来ました。また利用させてほしいです。

山栃丸太株式会社 様2023-03-31
用途:
製品の材料
対象商品:
39766895

寸法通りで、とても満足しております。また必要になったらリピートいたします。

2021-09-23
用途:
ホイールのチェーンライン調整
対象商品:
39766895

今回購入したのは社外ホイールのチェーンライン調整するのに必要の為購入しました。レーザー切断で寸法も正しく大変満足しました。欲を言えばP.C.D100のピッチで穴明もオーダー出来れば完璧でしたので、こちらもオーダー出来るようになりませんか?後カラー等もオーダー出来ると結構需要あると思うのですが、よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
2020-11-13
用途:
ユンボのバケット取付調整に使用
対象商品:
39766895

ユンボバケットの取付の調整に使用に使う。色々な厚みがあるので
取付が楽です。

2020-02-13
用途:
スピーカーユニット取り付け部品として使用
対象商品:
39766895

2㎜厚品を2枚購入しました。寸法精度もよく、切断面もきれいで平面性も問題なく、今回の用途には無加工で使用できました。価格と納期も満足しています。

2021-07-19
用途:
自作するバイクエグゾーストのバッフルの部品として利用
対象商品:
39766895

ピッタリのサイズでした。
注文から発送までも早くて満足です。

カワサキオート 様2023-06-28
用途:
オートバイ部品 ベアリングカバー
対象商品:
39766895

【良かった点】
単品製作の割に早い納期。
【悪かった点】
作業が雑。レーザーカットなのに裏面の内外共にバリがあった。これは完成後触れれば分かる事なので面を取るべき(高額商品なのだからもっと気を使って下さい)。

ネコトラどっとコム 様2019-03-26
用途:
スピーカー交換の為のアタッチメントリング製作用
対象商品:
39766895

スピーカーボックスのウーハーをグレードの高いものに交換したいが、
交換用ウーハーの穴の位置が違い、どうしたものかと考えていたところ、
こちらのステンレス・レーザーカット品を見つけました。
思いどおりのサイズにカットしてもらえて、もちろんステンレスなので
強度も問題無し、スピーカーボックスに新たな取付穴をあける事なく
ウーハー交換取付完了、大満足。

2018-11-17
用途:
研磨盤のベース
対象商品:
39766895

寸法等、注文通りの仕上がりでした。用途に対して充分なレベルで精度も出ています。

釣井造船 様2020-03-06
用途:
小型船の艤装修理
対象商品:
39766895

納得価格なのに、なかなか精度の高い商品でした。思い通りの作業ができました。次回もリピートします。

2020-02-25
用途:
ステンレスポールスタンドの台座として使用
対象商品:
39766895

寸法通りに加工してあり問題なく使えました。満足してます!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-10-29
用途:
作業治具
対象商品:
39766895

切断公差が内径(+0、-0.5)とあったので見込みでオーダーしたが、実際は大きい所で-0.8mm あり、使い物になりませんでした。一般的な精度を求める場合にはお勧めできません。

1人が参考にしています
有限会社マービー 様2017-10-22
用途:
部品取り付け
対象商品:
39766895

サイズが都度、指定出来この価格で品質も申し分無い仕上がりで満足しています。

2017-03-23
用途:
レギュレーターの固定
対象商品:
39766895

機械に使用されていたレギュレーターが廃盤になっており、
サイズの異なるレギュレーターを設置するために購入。
サイズを細かく指定できて、手軽に入手することができました。
同様のレギュレーターが数か所あるので、
順次購入させて頂きたいです。
サイズも寸分の狂いもなく良品でした。
鏡面加工とかあれば片面だけお願いしたいです。

2019-11-18
用途:
物理的な実験
対象商品:
39766895

2mm 厚のプレートをそのまま梱包。当て板等が施して無く、上から力を加えると曲がる恐れあり。改善を望みます!

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。