(TUP)タッチペンのレビュー
2021-01-17
- 用途:
- 自家用車用
- 対象商品:
- 42008128
まだ使用していませんが
色々なメーカーから発売してて
こちらの商品が 純正色に近いとの事で
購入しました
1人が参考にしています
伊藤商会 様2019-11-07
- 用途:
- 自動車補修
- 対象商品:
- 42008112
問題なく補修作業ができ、良いと思います。毛先をもう少し固くできると、より細部が塗りやすいと思われます。
1人が参考にしています
2019-07-12
- 用途:
- 塗装、補修
- 対象商品:
- 42008042
ミライース、ライトローズマイカメタリックの小傷の補修に使いました。
サビていたので、サビを落として、シリコンオフスプレーで脱脂し、
こちらで補修しました。さすが、純正ですので、色もそのもので、傷をうまく隠すことができました。購入してよかったです。
2019-03-17
- 用途:
- タッチアップ
- 対象商品:
- 42008128
ダイハツ ムーヴキャンバスのボディーカラー表示は、XE8ですが、ホワイト色は、W24です。グレー色はS42なんですがS42の取り扱いがないのが残念です。S42の販売を希望します。
マリーナハウジング 様2017-06-10
- 用途:
- 車の傷の部分修理
- 対象商品:
- 42007796
店では入手できないのでネット購入しました。
素早い対応ですぐに入手でき、満足です。
古い物が残り少なくなり、固まり気味だったので
ラッカーを注入したのが失敗。部分的に固化した液体に
なってしまい、塗っても塗料として機能しなくなりましたので
新しく購入しました。
新品は問題なく塗れて、遠目には傷が全く見えなくなり
満足です。やはりメーカー純正品はすごい。
2017-04-02
- 用途:
- 傷の補修など
- 対象商品:
- 42008058
純正品なので色味は問題無し。ダイハツはホルツや99のラインナップが薄い気がするので純正品の取扱いは助かる。
1人が参考にしています