エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフのレビュー
- 用途:
- 交換
コストパフォーマンスも良好でとても良かった。グリップもソフトで握りやすい。
- 用途:
- 自転車のグリップ交換
20年使用しているブリジストンの内装3段自転車のグリップエンドが傷んでいたので、エルゴグリップに交換しました。食器洗い用洗剤を水スプレーに数滴入れてよく振って混ぜて、ハンドルの取り付け部分にスプレーして、スムーズに取り付けることができました。左右の長さも、握った感じも良くて、もっとはやく交換するべきだった思いました。
- 用途:
- ママチャリのグリップ
注文してから.2日と非常に早く来た。
ハンドルバーが短めだったので、2cmほど切って装着した。
カットもナイフで簡単に切れ、取り付けも水を少しつけて行ったところ、
問題なかった。
手になじんで、運転しやすかった。
- 用途:
- ママチャリ 26インチ 外装6速 に使用しました
ママチャリ 外装6速 に使用しました。ロボシフトですが、ブレーキレバーの位置を変えないと、長さが少し長ったです。左側はカットし(直線部分があるのでカットしやすかったため)、右側は1㎝程度バーが入っていない状態使用することにしました。長さは理解して購入したもので問題はないです(Q&Aに記載されていました)。
- 用途:
- 自転車乗車時
- 対象商品:
- 48686697
廉価版 tern (20 inch)のグリップシフト用グリップの交換に購入後、現在迄計1時間程(4-5回)使用したが、現時点に於ける支障は無く、形状・手触りが良く、非常に使い易い。
然しながら、問題は夏季30度以上の高温多湿の際、例えカバーを掛けようとも殆どの安価なラバーグリップは高温による変質の為、ベタつくが本商品も安価なので同様の症状がでるものと覚悟をしている。
自身の品質劣化防止策としては、夏季は高温と紫外線を避けるべく室内か風通しの良い日陰で自転車を管理する以外に方法は無い。
- 用途:
- 自転車の変速機付きグリップの交換
- 対象商品:
- 48686715
右と左の長さが違うのは、右側に変速機の部品が付ているためで、半分程度のママチャリがこのタイプと思います。余り分からないで価格だけで購入しましたが、たまたま自分の自転車がこれに合うタイプでしたのでラッキーでした。
- 用途:
- 普段使いの自転車のグリップに
- 対象商品:
- 48686697
自転車(BD-1)のハンドルにぴったりあいました。右手側が短く作ってあるので、変速機の捜査部とかち合わなくて済みます。
ぴったりおさまっていますが、長く乗り続けるとこのゴムグリップ、特に右側が回転してしまいます。回転していると気がついたときに腕力で元に戻しています。
- 用途:
- 折りたたみ自転車のハンドルグリップ交換
- 対象商品:
- 48686697
折りたたみ自転車のハンドルグリップ交換に使いました。握った感触が、程よいクッション感とグリップ感があり、好印象です。パーツクリーナーなどを使うとスッと外れ、スッと入ります。1年経過して、色あせやゴムの劣化でネバネバになったりしないので、今のところ耐久性はあるようです。
- 用途:
- 買い物ママチャリ用
- 対象商品:
- 48686697
1年9カ月使っての感想です。前回の1年経過した際のレビューでは★5個を付けましたが、ゴム質が柔らかくなったと言うか、伸びてきた感じがします。走行中にグリップが回ってしまうようになりました。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。