バッテリコネクタ SB50シリーズのレビュー

平均満足度 4.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS
ANDERSON POWER PRODUCTS
1,398 / 税込 1,538
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-18
用途:
車中泊用サブバッテリーのコネクター

車中泊用とマイホームのソーラーパネル発電用のバッテリーを共用するため、50Aまで使える純正品を選びました。バッテリ充電器には灰色コネクターが付属してたので、同色を選べば連結できます。

2024-06-28
用途:
バッテリー接続
対象商品:
47632454

ワンタッチ式で脱着することができるため、リチウムイオンバッテリー接続に最適です。色違いだと接続できません。

1人が参考にしています
2024-01-21
用途:
バッテリー接続

安く早く購入することができました。バッテリー接続が容易になりました。

1人が参考にしています
2023-10-28
用途:
バッテリーを使用機器に応じて切り替える時、端子からケーブルを外して入れ替える必要がないので便利です。
対象商品:
47632436

端子を圧着する時に、つぶす側を慎重に見極める必要がある。これを間違えると端子がカチッと奥まで入らなくて苦労します。

3人が参考にしています
有限会社南信設計 様2022-10-15
用途:
バッテリー接続用
対象商品:
49972476

このようなコネクターが低価格で購入出来るとは思っていませんでした。組立イラストがあるともっと良かったのにと思いました。

2020-07-13
用途:
経年劣化による交換
対象商品:
47632305

必要数の注文ができ、金曜日に注文して、月曜日の朝、入荷しました コスト・リードタイムともに満足です

2019-11-08
用途:
バッテリ配線の接続
対象商品:
31002144

セットで購入できるのでミスなく安心できます。正規品のなかでも安価でなので今後も購入したいです。

2021-08-03
用途:
バッテリー接続
対象商品:
31002144

同社の6319G1(同規格品の灰色)と形状が微妙に異なり接続できませんでした。用途で色分けはできないみたいです。削れば刺さるので削ります。

2人が参考にしています
中野 松男 様2020-05-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
47632305

以前よそで購入しましたが、値段が安価で大変助かりました。
メーカー品なので問題はありませんでした。

1人が参考にしています
中野 松男 様2020-05-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
31002144

以前よそで購入しましたが、値段が安価で大変助かりました。
メーカー品なので問題はありませんでした。

2019-02-16
用途:
大容量ソーラー発電用バッテリーの接続コネクタに使用
対象商品:
47632305

高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に最適です。
同等品がUPSバッテリーの接続コネクタに使われていました。(現行品は知りません。)
コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。
同社6331G1も色違いの同一サイズです。
へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
バッテリー交換の時にはドライバー等の金属工具が必要無く、短絡・ショートの心配がいりません。
(新品の交換用バッテリーを購入した時点で、コネクタを付ける時だけ工具が必要。)
今回、購入1か月以上前からMonotaROに色々商品についての問い合わせしたのですが、回答が無かったり・的外れな回答だったりと対応が非常に悪く、「返品不可商品でも、キチンとした回答を頂けない場合は、バクチ買いをする旨」を伝えておいてからの購入となりました。
(バクチ買い:付属品の有無に関係なく購入)
商品的にはとても満足し星5個としたい所ですが、電話応対があまりにも悪かったので、星3個にしました。
余談
車等のバッテリーを自宅内で充電する時にも使用すると、感電やショート・極性間違いによる充電器破壊・火災等の防止にもなります。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。