T型タップホルダーのレビュー

平均満足度 3.07 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
T型タップホルダー モノタロウ
コンパクトな形状で、片手での作業が可能。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能。 【用途】タップ立て用ハンドル
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
加藤オートサイクル商会 様2018-06-15
用途:
タップ
対象商品:
48696427

低価格ですが、良い商品です。作業効率が上がりました。

2020-04-25
用途:
タップ
対象商品:
48696436

チャック作りが悪い、安っぽい。タップが抜け落ちる。ハンドル部分が抜けて落ちる。安物買いの銭失い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

長岡溶接所 様2017-12-06
用途:
タップ立て
対象商品:
48696427

値段以上の価値はあります。ラチェットはいらないので満足しています。他の方も書いていますが、ハンドルがすぐはずれ作業しにくいので、片方にM8のダイス(小さいタイプはM6)でネジを切りナットを付けました。これで無くす心配も解消します。

1人が参考にしています
2017-12-25
用途:
T型タップホルダー 注文コード / 品番
対象商品:
48696427

ハンドルが、スッポ抜けるので、ハンドルの端を、ハンマーで、潰して、使用する。
と、使いやすい。

1人が参考にしています
2017-10-02
用途:
自動車整備
対象商品:
48696436

タップと同時購入。適合サイズ上限のM12で使用しましたが、問題なく作業できました。チャックがやや締めにくいためか、タップとホルダーにガタが生じることがあるものの、小型で狭い場所の作業に重宝します。

1人が参考にしています
2019-08-14
用途:
小さいタップ立て作業で使用。
対象商品:
48696427

クランプのネジが荒くかたい。グリップのところが四角じゃなく丸っぽい。もうすこし手をくわえてほしいが価格が安いからかな。でも、急所はおさえてほしい。

株式会社トータル社 様2019-10-17
用途:
3mmのタップ
対象商品:
48696427

ネジ山が甘く使用できません。モノタロウの品は信用できない。

2019-04-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
48696427

モタロウブランドの3Mタップが 固定できない!
タップの構造が悪いと思うけど!
2段構造で止まるようになってるけど 奥まで入れて締めても
タップを指で押すとぐらつく 制度が悪いじゃないのか?
他社の3Mタップは固定できる
自社ブランドの製品が使える品物を出してください
確認してくださいお願いします
モノタロウ製品はとても良いので ガッカリです

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-08-14
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
48696436

ハンドル部分のロッド棒が入っていませんでした
袋状の梱包で上側が閉じられていないため梱包の際に落ちたのかと思います
端材のロッドにて使用していますが使用に関しては特に問題なしです
バリエーションにM4~M8くらいのサイズがあると使用しやすいと思います

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2017-06-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
48696427

込み入った場所なので このタイプをチョイス
M3、M3.5を使用の場合は 中に隠れている爪を使用
納得の出来る製品でした。

2019-06-12
用途:
タッピング
対象商品:
48696427

チャック部のおねじの山が低いのか、ほとんどかみ合わない。締めてもほとんど手ごたえがなく、舐めた感じになる。使用不可。

2018-10-17
用途:
仕事様に
対象商品:
48696436

必要十分なサイズを満足していて、大変リーズナブルな価格でした。とても良い商品だと思います。

2018-09-25
用途:
趣味の機械部品のタップ立てに使用
対象商品:
48696427

M3からM6用となっていますがM4では滑って使用できませんでした。
コレット内部が2段になっており、M3は奥で掴み、M6は手前で掴む仕組みに思われますが、M4は奥まで入らず、手前では締め込んでも滑ってしまい用を足しません。タップは同じモノタロウブランドのM4タップセットです。

2017-12-14
用途:
タップ加工に
対象商品:
48696436

手回し中にハンドルシャフトがスライドしてずれるのが大変不快です。
ハンドルシャフトを外してコンパクトに収納するための仕様なのでしょうが、この体積のものが工具箱の中でどのような形で収まっていようと大して邪魔になるわけではありません。
むしろ、ハンドルシャフトを紛失する可能性が上がる事のほうがデメリットだと思います。
ハンドルは中央固定でシャフトに滑り止めがある製品が欲しかったです。

1人が参考にしています
2018-06-16
用途:
修理作業など
対象商品:
48696427

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

2018-03-10
用途:
小ネジ取り付け
対象商品:
48696427

タップを装着際に締めるネジが固くて締め付けし難く、細いタップの場合は指が痛くなります。改善して欲しいと思います。

2018-03-23
用途:
到着したままでは使えない
対象商品:
48696427

モノタロウに初登録し、本日商品が到着しましたがハンドル部が欠品です。I型タップホルダーです。包装袋を閉じないため、梱包人の床にでも落ちたのでしょう。クレーム・返品は直のこと面倒なので、6.0mmの丸棒なので何か探して来ればOK。梱包人、ちゃんと箱詰めしてね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-12-12
用途:
小さめのタップ回しに
対象商品:
48696427

適応サイズの大きさのタップであっても、はまるかどうかはタップの形状によるようだ。従来型の四角頭のタップであれば、入ってしまうが,新しく買った頭が6角形のタップはサイズがM5でも入らなかった。
サイズ合わせができない通販だと、そのあたりが難しい。

2017-08-27
用途:
タップ立てに
対象商品:
48696427

タップ立てに購入。付属ハンドルは使いにくいので。これだと使いやすいと思う。

1人が参考にしています
2017-10-05
用途:
樹脂加工のドリル刃ホルダとして
対象商品:
48696427

M3-6なのにツメを広げてM5.5がやっとでM6は入らない。
以前購入のM6-12でM6はゆるくて樹脂相手でもスリップ。
ハンドルを通す穴にバリが多くハンドルが通らないので
リーマで広げて通しました。
とにかく精度が低いです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。