耐熱耐候マーカー 細タイプのレビュー

平均満足度 4.11 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ
オキツモ
679 / 税込 747
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃) 【用途】熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
安田金属工業株式会社 様2025-03-31
用途:
熱処理品への直接書き込み

250度までの熱処理品に直接メモ書きして炉に入れたところ、出炉後に完全に文字が残り最高でした!
細かい製品への書き込みが可能で助かりました!

2021-10-08
用途:
充電部の増し締め確認
対象商品:
55742557

他に替えがなくいつも頼んでいます。
ほぼ常時在庫してあり、助かっています。

2人が参考にしています
2020-10-09
用途:
新築工事
対象商品:
55742584

小さいボルトに、しるしを書くのに細くて丁度いいです。

1人が参考にしています
2022-07-30
用途:
車の小傷の補修。
対象商品:
55742557

艶ありというよりは艶消しな感じです。耐久性はまだ分かりません。

有限会社 城南岐津化粧品店 様2021-04-08
用途:
透明アクリル板
対象商品:
55742557

黒色の発色が薄すぎて、思う様に使えませんでした。
浸透性のある紙に使えば、まだ黒色は出ますが・・・

株式会社澤渡製作所 様2020-05-17
用途:
金型に書くとき
対象商品:
55742566

使い始めが少しだけ使いにくいですが、基本的には問題ありません

2018-10-17
用途:
紫外線ランプによる部品劣化対策
対象商品:
55742557

光学部品に紫外線ランプを照射している製品があり、その周囲に光の乱反射を防ぐコーティングを行っておりますが、時間経過とともにコーティングが剥がれ、これまで通常のマーカーで補修使用してました。オキツモの製品に偶然たどり着き、購入、テストとして5か月使用しましたが、通常のマーカーが3か月で補修が剥がれ(焼け)るところ、オキツモのマーカーは、全く変化せず、塗ったところがそのまま変化していません。部品の角部分の細かいところにも塗ることができるので重宝します。現在、熱が加わる条件でのテストを行っております。バイクのマフラー等で耐熱塗装の塗料メーカーでもあり、知る人ぞ知るメーカーらしく、期待充分です。

3人が参考にしています
株式会社 産研設計 様2018-11-29
用途:
真空管アンプの真空管に使用
対象商品:
55742566

●真空管アンプの真空管、主として小型のMT管は下部にベースがなくガラスチューブの下は接続の脚端子になります。仕様などはガラス面に印刷されていますが、高熱で劣化して消えてしまいます。そのためガラス面に銘柄や使用開始の日付、データなどを記入するために購入しました。MT巻はガラス面が小さいので細い耐熱マーカーを捜しており、購入品は1mm幅で細く書き味もよく気に入りました。数時間ほど真空管に電源通電して高熱にして様子をみましたが、かすれや剥がれもなく十分に使えます。あとは何年位もつかですね。

3人が参考にしています
2018-11-07
用途:
バイクエンジン塗装
対象商品:
55742557

細かい箇所まで良く塗れるが、もう少し量があれば良い。

2人が参考にしています