スプリンクラー 散水用 金属製のレビュー
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
【用途】散水作業に。
2020-05-04
- 用途:
- 畑の散水
- 対象商品:
- 49725095
灌漑用水を利用しているため水圧の関係か、締め付け不足のためか、首振りの動作が遅く、散水範囲が狭く感じました。増し締めしてからは散水していないため、次回散水時に確認してみます。
2019-01-07
- 用途:
- 融雪用
- 対象商品:
- 49725095
消雪用井戸のポンプに接続して使用しました。
シャワーノズルより安価でありながら、広範囲に散水することができました。
散水範囲の調整もでき融雪効果も高く大変満足です。
2022-05-05
- 用途:
- 果樹園で使用
- 対象商品:
- 49725095
噴出量が少ない様ですが問題なく使えそうです
希望を言えば12度程度の低角度と取付口径3/4の商品を低価格で出して下さい
2人が参考にしています
2020-02-13
- 用途:
- 畑の散水
- 対象商品:
- 49725095
畑の散水用に購入。これまではプラスチック製を使用していたが紫外線で劣化。
値段も変わらないのでこちらを購入。春になったら使います。
甘水園 様2018-11-07
- 用途:
- 梨畑の灌水
- 対象商品:
- 49725095
梨畑で灌水に使用してみました。以前から使用していたヘッドに比べ価格は7分の1です。棚下での使用で角度調整ができないので微妙でしたが価格からしたら満足です。回転方向や首振り区間の指定が出来たり機能としては満足です。
1人が参考にしています
2020-08-20
- 用途:
- 夏の空調負荷削減の為、屋上散水に使用。
- 対象商品:
- 49725095
夏の空調負荷削減の為、屋上散水に使用しております。
散水されていないところでは、屋根の温度が55℃を超えていますが
散水により濡れているところは、10~15℃温度が下がっています
1人が参考にしています
2019-11-15
- 用途:
- 灌水
- 対象商品:
- 49725095
水の量がR3/4と比べるとかなり少ないのでメインのヘッドとしては役不足でした。が、散水範囲を絞りたい角地などでは使えそうです。低角度版も是非つくってほしいです。
2017-07-11
- 用途:
- 芝生の散水
- 対象商品:
- 49725095
金属製にしては目を疑う値段で「どうかな?」と思いましたが、悪くないです。比較用にこれの他に¥500~¥2000のレンジで幾つか購入して試しましたが、これを追加購入します。
1人が参考にしています
2017-08-09
- 用途:
- 家庭菜園の水まき
- 対象商品:
- 49725095
安い割には、頑丈そうな品質でした。
非常に使いやすい商品に安心して作業ができます。
また、同じものを購入しようと思っています