正弦波インバータ SKシリーズのレビュー

平均満足度 4.08 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
正弦波インバータ SKシリーズ 電菱
電菱
34,980 / 税込 38,478
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
千葉相互株式会社 様2023-05-21
用途:
145wのテレビが動かない
対象商品:
48895717

シャープの145wのテレビの電源を入れるとインバーターがダウン
65wのテレビはOK このインバーター何ワットまで使えるの

4人が参考にしています
旭化成株式会社 様2022-11-24
用途:
キャンプ用コンセント
対象商品:
48895692

車中泊で使用、照明・コンセントとして大活躍。
湯沸かし器にもと期待したが容量不足が若干期待外れ。

5人が参考にしています
2022-03-04
用途:
天体望遠鏡の駆動
対象商品:
48895638

出力の割にはちょっと大きいですが信頼性は?これから使います。

1人が参考にしています
2021-09-09
用途:
小規模な太陽光発電に
対象商品:
48895638

小規模な独立型太陽光発電の電源に使用するため購入しました。今まではカーインバーターを使っていましたが、耐久性や電源の品質に問題があったため、定番的なこの商品を買ってみました。ラジオなどへの高周波ノイズも少なく扇風機も商用電源のようにスムーズに動きます。ただ、ファンレスなので無音かと思ったら内部から「ジー」というノイズが発生します。静かな部屋で近くに設置すると気になりそうです。また、120W出力の割に(より出力の大きな機種と同じ筐体を使っているため)かなり大きめです。届いて開梱して驚きました。

1人が参考にしています
2020-01-15
用途:
独立系太陽光発電システムからAC100Vを作るために使用
対象商品:
48895665

使用中のインバーターが故障したため交換品として使用した。
固定24時間通電を必要とする用途(TVブースター、トイレ関係、Net用ルーター、WiHi、FAX等)の電源に使用している。
改善要望は、入力を端子方式にしてほしい。自由に設置したい。

マイクロパワー研究所 様2019-07-27
用途:
電池から家庭用電源を補う。
対象商品:
48895814

DC15V~DC56VからDC15~DC67Vまで変換可能にして欲しい。JEM規格はOKでしょうか

11人が参考にしています
サイクルショップ冬眠 様2019-11-27
用途:
停電時
対象商品:
48895638

停電した時に、最低限の灯りと暖房が必要なので購入、アクセサリーソケットからは120W位が連続使用の限界かも?

2019-10-04
用途:
ソーラ発電装置
対象商品:
48895674

同型のものを7年前に購入し使用していたが、突然作動しなくなった。
中を見、ヒューズがとんでいるのが判ったが基盤が取り出せず仕方なく再度購入した。メーカーは、もう少し親切に設計すべきだと思う。

2人が参考にしています
2019-06-06
用途:
自動車用バッテリーでノートパソコンを駆動
対象商品:
48895656

静かな室内で利用すると、高音の動作音が気になります。
工場や屋外で使用する分には音は気になりません。
動作は安定していて、音以外に不満はありません。

1人が参考にしています
2018-12-10
用途:
蓄電池付き太陽光発電システムのインバーターに使用(家庭内電気機器用)
対象商品:
48895708

入力電圧が24V用ですが、昼間のテレビ、冷蔵庫、電動ドライバーの電源に使用。正弦波なので問題なく使用できます。以前使っていたニッポンソーラー製とは雲泥の差で、作りも内容も2段階以上上質です。冷却ファンの音も半分以下で大満足。

1人が参考にしています
高柳 様2018-10-08
用途:
停電時の補助電源及び屋外での電動機器の電源として
対象商品:
48895674

良い点
32型液晶TV(90W)を軽自動車用蓄電池で1時間使用したが動作音が無くとても静かでした。発熱もほとんどなく安心して利用できそうです。また、背面にインバータのON-OFFリモートスイッチ端子があり電源スイッチを好みの場所に取り付けることができた。
改善点
背面に直流入力ケーブルが取り付けられており背面のスペースが最低4センチほど必要となるためハーモニカ端子に変更いただくと使いやすくなると考える。

2人が参考にしています
2017-04-04
用途:
屋外でのバッテリーからの電源取出し
対象商品:
48895674

正弦波のインバーターなので、指定電気容量内であれば機器を選ばずに使用できます。

3人が参考にしています