LEDチューブライト ソーラー式のレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ
モノタロウ
8,398 / 税込 9,238
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。 【用途】夜間工事現場や工場内の安全確保
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-28
用途:
建築現場

現場でマンションの入居者様に入口等の注意喚起の為設置しました。曲げたり伸ばしたりと使いやすかったです。

2024-10-02
用途:
歩行者通路の明示に使用してます

敏そうな対応で翌日納品して頂きました
非常に助かりました
LEDのチューブライトも明るく点滅して非常に良い

株式会社細野塗装店 様2024-09-13
用途:
現場の夜間注意喚起

適度にピカピカしてくれて役に立った。
そこそこ暗くなると光るところもグー。

1人が参考にしています
中尾建設株式会社 様2024-10-17
用途:
電場に電源がない時

太陽光の耐久性、耐候性について、使用して、検証してみます。

B.T.Nine 様2023-01-27
用途:
駐車場の防犯対策
対象商品:
48949398

駐車場の防犯対策として設置しました。
ソーラー発電なので、わずらわしい電池交換が不要。
全く手がかかりません。とても満足しています。

株式会社広瀬組 様2020-12-11
用途:
多様に使用
対象商品:
48949398

早急な対応ありがとうございました。
品質も良く大変気に入りました。
また機会があればよろしくお願いします。

1人が参考にしています
2019-12-16
用途:
工事現場
対象商品:
48949398

もう少し明るければ良いと思います。
チューブがもっとしなやかなら良いと思います。
電池の寿命がどれほどか?

2人が参考にしています
奄美興発株式会社 様2018-06-28
用途:
道路工事でバリケードに取り付けて使用。
対象商品:
48949398

明るさや視認性に問題なく使用できている、どれほどの耐久性があるかは
今から使い続けてどうなるかですね。

1人が参考にしています
2017-11-07
用途:
仮設足場の誘導灯
対象商品:
48949398

安かったので購入しました。結構暗い場所でも太陽光発電してくれて充電されています。
コストパフォーマンスはいいです。プロからもお勧めします。

1人が参考にしています
2018-09-08
用途:
工事用
対象商品:
48949398

他社の製品では、チューブライト部分が2か月ぐらいで白く変色して劣化する物もあったのですが、この商品は1年ぐらいは大丈夫のようです。

1人が参考にしています
株式会社日吉建設 様2017-05-17
用途:
工事現場の安全対策として
対象商品:
48949398

商品到着後、すぐに満充電して使用してみました。
思っていいたほどLEDが暗くなくてよかったです。
欲を言えば、LEDの数が現状の倍くらいあった方が
現場ではいいかもしれません。でもコストパフォーマンスは十分です。
バッテリーの耐久性がどうなるかですね。

2人が参考にしています
株式会社三和 様2017-05-13
用途:
道路工事
対象商品:
48949398

1日の太陽光で夜間の点灯時間が可能でした。
チューブの引っ掛け金具が2m毎程度あればもっといいです。

2人が参考にしています
2020-09-25
用途:
公道フェンス工事で夜間歩行者に注意喚起
対象商品:
48949398

一現場(2週間)終わって、次の現場で点灯せず。充電不足なのか、ソーラーパネル不良なのか、スイッチ不良なのか、光センサー不良なのか、わからず。LEDが点灯しない場合、スイッチがボタンひとつの為ONなのかOFFなのかすら、わからず。ソーラー・バッテリー・耐久性もしかりですが、スイッチは改善した方が良いと思います。チューブとバッテリーの接続部のネジが軟弱で簡単になめる。差し込んだら、ネジを絞めるというよりそっと回すだけの強度でした。

2人が参考にしています