単管クランプボルトタイプのレビュー
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
2025-11-05
- 用途:
- 単管パイプで組んだ観測装置過架台などへの監視カメラ取付
監視カメラをつけるとき、M10ボルトが役立っています。一応3/8インチのカメラ用ネジも入るので、これを、1/4ネジで取付できる小型監視カメラと組み合わせてます。単管パイプにカメラを固定する為、非常に重宝しています(数十個買ってます)
軽運送 便利屋ヨッシー 様2024-02-06
- 用途:
- 手動ウインチのブラケット固定用。
- 対象商品:
- 49540952
ブラケットクランプは既製品もあるが、使用目的から自作する為に購入した。便利グッズだな。
2020-05-05
- 用途:
- 試験装置の組み立てに使用
- 対象商品:
- 49540952
M10ボルトが付いているこのタイプはホームセンターとかに
置いてないので取り扱いがあって助かりました。
4人が参考にしています
山田工業所 様2017-09-21
- 用途:
- 梨枝の誘引にエクセル線を使用その為の張り金具に使った
- 対象商品:
- 49540952
ボルトを利用して少し改造をしたが想定通りに出来ました
1人が参考にしています
2019-02-06
- 用途:
- コンクリートから仮設パイプを取り付ける為
- 対象商品:
- 49540952
ボルトサイズの記載がなかったが
通常 1/2のボルトと思っていたら
M10サイズであったので
アンカーの手配が手間取った
商品にボルトサイズの記載が欲しかった
17人が参考にしています