PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)のレビュー

平均満足度 4.55 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)
62 / 税込 68
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-10
用途:
扉の耐震
対象商品:
49813453

すごく付けやすい。また、純正メーカーでも採用実績多いです。お得に購入できました。

2024-01-28
用途:
耐震ラッチの取り付け位置決め
対象商品:
49813478

説明書がついてないので、使い方がわからなかったけど、この治具にラッチ本体(PFR-TSA)をはめて、戸棚に取り付けます。ネジの先が飛び出てる部分が正面です。
黒い突起を戸棚の小口に当てると、ちょうどラッチ本体の取り付け位置(奥行)が決まります。そのまま本体を固定したら、扉をグッと閉めます。治具に付いてるビスで扉に2箇所のキズがつくので、そこがラッチ受けの取り付け位置になります。

5人が参考にしています
2024-04-27
用途:
食器棚の耐震対策に使用
対象商品:
49813453

取付用に専用の治具があり、忘れずに注文しました。
お陰様で20セット全て取付出来ました。
実際の地震によるチェックは出来ませんが、問題無く取付出来た。

2023-03-31
用途:
地震に備えて食器棚の扉に設置
対象商品:
49813453

治具(黒)を忘れずに購入すれば、本体の位置決めも受けの位置決めも問題なく行えます。YouTubeにムラコシの公式の設置作業の動画があったので、購入前に参考にしました。型番が違うかもしれませんが、作業自体は大体同じです。
受けは上下に動かせるつくりになっているので、ねじ止めしやすいし、扉を閉めたときに自動的にいい高さになるようです。
普段は、違和感なく扉の開け閉めができます。
つっかえとなっている厚紙を、設置後に外したので、本当にロックがかかるのかは試していません。

1人が参考にしています
2022-03-26
用途:
地震の揺れ
対象商品:
49813453

どなたかのレビューを参考にさせて頂き、治具も必要との事で忘れずに注文しました。
女性の力でも問題なく設置できました。

2人が参考にしています
森企画 様2022-02-23
用途:
耐震工事で使用
対象商品:
49813453

治具を同時に購入すれば比較的簡単に取付けができます。

2021-05-28
用途:
開き戸に使用
対象商品:
49813453

お安く買えたのでいいと思います。効果のほどは地震が来ないと何とも言えませんが、単純な機構なのでちゃんと作動してもられることを祈ってます

2020-05-16
用途:
キッチンの扉用
対象商品:
49813453

キッチンが築10年を超え、扉につけられていた耐震ラッチがいくつか壊れてきたので交換部品として購入しました、元々付いていたのと数ミリ形状が違いましたが調整して取り付け出来ました、きちんと機能するかどうかは地震が来ないと分かりませんが、価格に満足です。

2020-01-31
用途:
LG-0009取り付け時
対象商品:
49813478

LG-0009の取り付けするのに位置決めをすめためのジグがLG-0011です。ジグに取り付けて扉側を押しつけるとネジの先端が刺さって穴を開ける位置がマーキングされます。無いとかなり難しいので一緒に購入しましょう。ジグなので1個で十分ですよ。

7人が参考にしています
2019-10-15
用途:
戸棚の開閉時
対象商品:
49813453

以前付いていたものが壊れたため
新しいものに変えました。サイズもぴったりで
よかったです

2人が参考にしています
Polygon Architects 様2019-07-02
用途:
地震対策
対象商品:
49813453

中のオモリが大きな揺れで傾く事でロックされます。揺れが収まると自動的にロック解除されます。専用の取り付け治具(LG-0011)を使用すると本体およびラッチ受けの取り付け位置が簡単に決まります。

2人が参考にしています
Polygon Architects 様2019-07-02
用途:
地震対策
対象商品:
49813462

中のオモリが大きな揺れで傾く事でロックされます。揺れが収まると自動的にロック解除されます。専用の取り付け治具(LG-0011)を使用すると本体およびラッチ受けの取り付け位置が簡単に決まります。

2019-12-24
用途:
食器棚に付いているものの取り替え
対象商品:
49813453

食器棚メーカーに問い合わせたところ4個で調整工事費込みで1万と少しの見積もりでしたが、素人でも何の問題も無く取り替え完了。絶対買い得です!

2019-02-06
用途:
古くなった耐震部品の交換
対象商品:
49813453

ちょうど良い場所(縦、横、奥行き)に取り付けることが難しかったけれど、いろいろと工夫して、取り付けることができた。

2018-07-27
用途:
地震対策
対象商品:
49813462

まったくの素人です やや取り付けにくいでした
施工治具も買いましたが 慣れるまで大変でした
後は 地震が来たらわかると思います
値段は安いです

2022-06-01
用途:
リフォーム時の欠品部品
対象商品:
49813462

リフォームをした時にラッチをつけ忘れていたようで、数年経ってない事に気がつきました。
ラッチ単品で色々ネットや店舗で探したのですが、合いそうで合わない感じで今回モノタロウさんで見つけて注文しました。
全く同じもので本当に良かったと思いました。

1人が参考にしています
2020-04-07
用途:
造作家具の防災対策
対象商品:
49813453

他メーカーに比べラッチが小さく、収納物の出し入れの際に邪魔にならない。実際の性能に関しては確認が出来ないが現状では満足している。

1人が参考にしています
2020-05-21
用途:
地震対策
対象商品:
49813478

何に使うのもなのかよく分からず、耐震ラッチ本体と同じ数だけ買ってしまいました。
治具は1つでよかったです。

1人が参考にしています
2019-08-06
用途:
地震発生時に吊戸棚扉の安全確保
対象商品:
49813453

購入した理由は、他の物に比べて安価であったことと機能説明で他の物と比較して差異が無かったことです。購入後、機能確認を机上で行ってみましたところ、
①本体に振動を与えると確かにラッチされ、後に解除されることは確認。
実際の実力は確認できませんが、ロックされた後確実にロックが解除 できるか否かを個人的には心配致しました。扉を壊すしか無いようなの で。
従いまして、取り付けの不備を発生させないためにも、施工治具は購入されることをお勧め致します。安全第一。

2018-03-25
用途:
故障修理
対象商品:
49813453

既存耐震ラッチが破損したため代替品として交換。取付は簡単で機能は十分。