非常信号灯のレビュー
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
2021-11-11
- 用途:
- 展示用
見本展示用に購入しました
実際に触り付け方など説明できるため
フラッシュも遠くから確認出来ました
2021-11-10
- 用途:
- 車検時に発煙筒の期限切れによるコストを減らすため
- 対象商品:
- 52237544
いつも車検時に発煙筒の使用期限が切れており、無駄な出費をしていたため、購入しました。充電式電池の使用も確認できました。
尚、充電式電池を試したところ使えないタイプがありました。充電式電池が使えないわけではなく、電池の微妙な形状の違いによるものと判断しています。エネループはOKでしたが、ノーブランドの物ではつきませんでした。スイッチ部の構造から、電池のマイナス側の周囲に薄いカバーがかぶっているものは接触がうまくいかないのだと思います。試していませんが、少し剥がすとうまくいくように思います。
1人が参考にしています
2021-09-02
- 用途:
- 車検時
- 対象商品:
- 52237544
車検が近づき発煙筒をチェックした所、有効期限切れであった為、電池式の本製品を購入したが、本体の交換をしなくて良い、点灯確認でも非常に明るく便利な商品です。
コスモソリューション 様2021-12-20
- 用途:
- 発煙筒の代品
- 対象商品:
- 52237544
使用期限のある普通の発煙筒では交換が必要なのですが、本品は電池切れがなければ交換しなくても良いので助かります。同様の他社製品も持っていますが、構造的にはそっくりでした。
標準的な構造と思います。
NGOフェニックス救援隊 様2021-08-13
- 用途:
- 発煙筒代わりに
- 対象商品:
- 52237544
車載の発煙筒が使用期限を迎えたため、非常信号灯を導入。視認性の良い赤色灯に、点滅機能もあるので、非常を知らせるときには必要十分と思います。あとはバッテリの持ちがどれくらいか気になりますが
2021-12-13
- 用途:
- 自動車用発煙筒の代替え品
- 対象商品:
- 52237544
発煙筒は使用期限が有りこれを経過すると車検に通りません。これは車検にも通るし使用期限がありません。緊急事態場合、視認性も良くマグネットで自動車の屋根に固定が可能。