非常信号灯のレビュー

平均満足度 4.56 (712件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
713件中 421~440件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-22
用途:
車検用に
対象商品:
52237544

車検用に用意しました。スイッチが入れずらいと言うかどうすればONなのか判らなかったです。本当に路上で必要になった時に困らなければいいのですが・・・。

相沢工房 様2025-12-27
用途:
車に装備
対象商品:
52237544

発光部分がデカ過ぎてなかなかちゃんと収まる車種は限られてしまうと思う。

2025-11-17
用途:
車の発煙筒代わりに

車が軽なのでホルダーが細身用でした。あらかじめこれは細身にできると知っていたので購入しました。
ところが黒いフタ部分が太く、ホルダーに入りません。よく見ると2重になっているようなので、力を入れると少しずれました。それでなんとか外筒を外してホルダーにセットできましたが、説明書が分かりづらく、電池セットも含め20分位掛かってしまいました。
操作は簡単で視認性は良さそうです。

2019-04-01
用途:
車検時・納車
対象商品:
52237544

従来の発炎筒ですと使用期間がありましたのでお客様の車検時に交換でしたのでこの商品に変えてから車検の時に毎回交換しなくてすむので費用が少しでも助かると喜んでもらっています。

2019-03-11
用途:
車検ごと
対象商品:
52237544

車検のたびに発煙筒を買い替えるのも、どうかと思い 値段的にも発煙筒と 同じ様な金額なので 購入してみました。結構明るく、磁石でボディーに 付くので良いと思います

2021-02-02
用途:
車載用
対象商品:
52237544

マグネットが貧弱で「強風時に落下」しないか心配です。

1人が参考にしています
2019-03-04
用途:
乗用車の非常信号灯として車検対応のため
対象商品:
52237544

車検のたびに発煙筒を買い替えるくらいなら、この方が電池代だけで済むので、買い得だと思います。耐久性は分かりませんが、使うことの無いはずの信号灯ですから、電池の消耗も無いはずなので、発煙筒よりはコスパが良いと思っています。

2019-02-09
用途:
経費節減、使用効果改善
対象商品:
52237544

車検でバカ高いオールドタイプの非常灯に替えられるのも癪だし発光発煙持続時間も短く効果に疑問がありました。
車検毎ぐらいに電池交換しておけば問題なく使用できそうですし、マグネット付きで非常信号点灯時間も長く実用的であり、いざというときには本当に役立ってくれると思います。
どうせ乗せるのなら安くて実用的なものがいいですね。車検も問題なく通りました。

2019-02-04
用途:
車の車検用
対象商品:
52237544

最近は便利になりました。発煙筒は有効期限がありそれでいてディーラーでは結構な値段を取られますが、こちらは電池さえ気にしておけば、ほぼ永久に使用でき、コスパはサイコーです。

2019-04-16
用途:
交換
対象商品:
52237544

形状は純正品より少し太め、だがハマる事はハマる。火薬の物と違い光りの強さは弱めだが、タイムリミットがなさそうなのでその心配が無い。
使用期限は電池次第なので10年前後乗る車にはコスパが良い

2019-06-18
用途:
自動車のメンテナンス作業
対象商品:
52237544

来月車検で非常信号灯の期限が来ていたので、電池式で期限を気にすることなく利用できるので満足

2019-04-27
用途:
車の発煙筒
対象商品:
52237544

エーモン等の同等品より、車両側の取付ホルダーサイズに合わせた調整が出来て良い。

ヨシカワG.U.S 様2019-05-05
用途:
車検時発煙筒の代わりに
対象商品:
52237544

次回の車検に電池だけ変えれば使えるのでトータル的には安価

2019-04-21
用途:
自動車車内置
対象商品:
52237544

今までの発煙筒から交換。
電池さえ管理していれば車検が通るので割安感があります。

2019-01-04
用途:
発煙筒の代わりに
対象商品:
52237544

日産X-TRAILの型式T-30の発煙筒が、使用期限がきれたので非常信号灯と交換しました。助手席の足元の左側に装着しました。グリップの握るところのサイズが、透明のプラスチィックをつければ大型車、外せば小型車に合うように便利になりました。エクストレイルは大型車用で装着できました。価格も安く電池を交換すれば何年も使用でき便利です。

2019-02-14
用途:
クルマの常備用
対象商品:
52237544

今まで発煙筒を使っていましたが、期限のない乾電池式にしようと購入しました。非常に明るく、スイッチの動作も良好でよく出来た商品だと思います。

2019-01-18
用途:
発煙筒の代替えとして使用
対象商品:
52237544

使用期限が無く、上手に使えば相当長く使用可能なところがいいです。
コストパフォーマンスに優れていて満足です。

2019-04-14
用途:
車保管
対象商品:
52237544

とても安く購入できた。乾電池式で使いやすい。底がマグネットになっているので車に立てらる。

2019-03-22
用途:
車検時
対象商品:
52237544

発炎筒より全然良いです、電池さえ変えれば半永久使用出来ます。

2020-02-28
用途:
車検
対象商品:
52237544

スイッチ部分を回したら透明部分がひび割れしました。作りはちゃちいなものです。安いですが。

1人が参考にしています