非常信号灯のレビュー

平均満足度 4.56 (712件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
712件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-05
用途:
車検前の整備
対象商品:
52237544

使用期限のある発煙筒とは違い電池式なので車検毎に交換する必要がなく助かります

2024-05-19
用途:
車検準備で
対象商品:
52237544

車検準備でハイフレヤーを手配しようとしたところこれを発見しました。
電池入れ替え(車検時に)すればずっと使えるもので、ある意味エコかもしれません。

2024-02-19
用途:
車検時に
対象商品:
52237544

通常の発煙筒ですと、期限があるので交換をしなければなりませんが、こちらの商品ですとその心配がないので良かったです。

1人が参考にしています
新川タクシー株式会社 様2024-05-24
用途:
車に常備
対象商品:
52237544

しっかりしたつくりで問題なく、お値打ちだと思います

2024-05-20
用途:
自動車発炎筒の代替品に。
対象商品:
52237544

使用期限切れもなく、リーズナブルな価格、視認性も良く非常に満足しています。発炎筒に代替品として、OK。

2024-05-27
用途:
車検の為
対象商品:
52237544

昔のマッチ式の信号灯で使わないのに期限が有って車検がNGで購入しました。
これで永久に使えます。
電池は時々確認は必要です。

2025-09-03
用途:
仕事および普段使い

使用には問題ありませんが、直径が大きいので非常信号の定位置に固定できないのが問題です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品到着時にはトラック・商用車用の32Φタイプになっています。
中型一般車・輸入車など、27Φタイプの車に使用する場合、透明スリーブとバッテリーキャップアダプターを外してください。小型車・軽自動車などに使用する場合、透明スリーブを外した状態で、本体を回転させ、ストレートタイプに変形し、使用してください。
詳しくは付属の取扱説明書をご参考ください。

2024-05-06
用途:
使用期限切れによる新規購入・交換
対象商品:
52237544

スリーブ脱着等、固定・設置箇所による各サイズに対応しており、とても考えられた商品だと思いました。

2024-05-01
用途:
自動車に搭載
対象商品:
52237544

通常の発煙筒だと期限があり、結局頃を搭載しているほうがコストが安くなります。非常に良いです。

富士貿易株式会社 様2024-06-05
用途:
車停車時に使用
対象商品:
52237544

使用時に思ったよりまぶしくて遠くまでみえます。
他の車に気づいてもらえそうです。

エム・ケー・コンサル 様2024-05-03
用途:
非常用に
対象商品:
52237544

シンプルで使いやすいと思います
これからはLEDの時代ですね

2024-02-12
用途:
発煙筒の代わりに
対象商品:
52237544

使用期限の切れた発煙筒の代わりに装備しました。
この商品は筒の外径がカートリッジで太くできるので2種類の太さにできて大体のクルマに設置出来ると思うので便利です。

湯浅 様2024-04-22
用途:
緊急時の後続車への注意喚起として
対象商品:
52237544

全然、今までの発煙筒よりいいと思う。消費期限もないし。

2024-02-12
用途:
車に常備
対象商品:
52237544

非常信号灯の電池式の物があると知り購入しました。
電池式でコスパが良いと思います。
1年に1度位は電池残量のチェックも兼ねて点検した方が良さそうですね。

1人が参考にしています
2023-12-22
用途:
非常時の合図に
対象商品:
52237544

非常時はない方が良いけれど、万が一の為に車に入れておきます。同じ様な商品をホームセンターで見かけましたが、こちらの方が安かったし、底面のマグネットもかなり強力で、冷蔵庫の脇で試してみたら水平にくっついて落ちません。同梱の電池はちょっと不安なので、予備の電池を2つ一緒に箱に入れてグローブボックスに入れました。

1人が参考にしています
2024-04-10
用途:
自動車に搭載
対象商品:
52237544

車の車検前に発煙筒の有効期限が切れていてこちらに買い換えました。車検にも対応しているので助かります。

2024-04-06
用途:
安全対策
対象商品:
52237544

万が一の事故に備え、
常備すると気持ち的に安心する。

佐藤商店 様2023-12-29
用途:
車検用
対象商品:
52237544

車検を受けるのに車据付のサンフレヤーの使用期限が切れていたのでこれを購入。しっかり点灯します。定期的な電池の確認は必要でしょうが、毎回発煙筒を購入するよりは資源の節約かと。

2023-12-30
用途:
大満足な一品!!
対象商品:
52237544

2018年4月に購入してから5年ほど使ってますが壊れてません。電池切れも起きてません。
2019年、2021年、2023年の車検を無事に通りました。発煙筒の使用期限は4年で、お店で交換すると昔は千円、今は2千円とボッタクリされます。

1人が参考にしています
2024-02-12
用途:
車検対応
対象商品:
52237544

今まで発煙灯を使用したことはないが車検で必要だから
電池交換は必要だが消費期限から解放される