ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-105A7のレビュー

平均満足度 4.75 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-105A7 YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)
459 / 税込 505
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-19
用途:
YAMAHA XJR1200 リアーブレーキキャリパーに使用

元々付いてたボルトは、中空の物ではなく錆が出てたので、同じサイズの中空の物に交換しました。重量は元の半分位の重さで、とても軽く感じました。
純正品なので強度も有ると思うので、見た目も良くなりお勧めですね。

2024-06-25
用途:
ヤマハの定番
対象商品:
51444392

ヤマハ車のキャリパーボルトの交換は定番ですね
いつもお世話になってます

西濃運輸株式会社 様2023-08-12
用途:
取り付け
対象商品:
51444392

中空になっているので、軽くてとても良い。純正品で安心。

2022-11-07
用途:
バイクメンテ
対象商品:
51444392

オートバイのメンテナンスの際、肉抜きボルトに交換して見た目をよくしました。
わずかにバネ下重量が軽くなりますが微々たるものです。あくまで見た目だけ。
純正パーツのため品質には全く問題なく安心して使えます。

2024-06-28
用途:
キャリパーOH
対象商品:
51444392

純正なので普通ですが、年々値段が上がっていくのは仕方がないかな。

2022-04-21
用途:
古いバイクの軽量化
対象商品:
51444392

純正でこの肉抜き、形状、価格。最新のバイクは凄い進化ですね。純正流用チューンの良い例だと思います

2021-09-08
用途:
バイクに使用
対象商品:
51444392

ネジピッチ細めのネジはホームセンターには種類が少ないため、品揃えの豊富なモノタロウは助かります。中でもフランジネジは種類が少なく、ヤマハ純正のこのネジは各社バイクに使用できます。

2022-02-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
51444392

さすが純正部品交換もぴったりです。間違いはありません。

2020-09-11
用途:
キャリパーの固定に使用
対象商品:
51444392

昔ながらの六角ボルトから、中空軽量ボルトに変更の為購入。 1本/ 0.5g の軽量化です (笑

1人が参考にしています
MADNESS 様2020-12-06
用途:
オートバイの整備時
対象商品:
51444392

探していたボルトだったのでとても助かりました。また注文します。

1人が参考にしています
2020-01-24
用途:
ブレーキキャリパーをフロントフォークに取り付ける時
対象商品:
51444392

結構このボルトを使ってる方がいたので自分も購入してみました。純正なので強度もあり良かったです。

医療法人清佳会 様2019-01-10
用途:
FZ750のブレーキキャリパーのボルトの代替
対象商品:
51444392

メンテでボルトの頭がつぶれてきたので交換しました。90105-10363の黒ボルト代わりに使いました。ボルトの長さ30mmです。

2人が参考にしています
2019-08-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
51444392

純正品なので品質など全く間違えありません。
とても満足です。

2018-06-21
用途:
バイクの整備
対象商品:
51444392

今回初めて純正部品買いましたが部品番号が分かれば注文出来るので助かります

モトフレンド 様2017-07-19
用途:
フロント周りの軽量化
対象商品:
51444392

大満足です。ヤマハ系のブレーキキャリパーの付け根ボルトと交換しました。一本当たり約5gの軽量化が出来ます。

1人が参考にしています
2017-04-26
用途:
自車の修理
対象商品:
51444392

納期に時間が掛かり過ぎです。当方在住エリアで3日以内ぐらいだとありがたいです。