エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマーのレビュー
- 用途:
- 自動車、バイクのメンテナンス
4年間で年間の使用回数10回程度で回りっぱなしの症状。原因を探るためバラそうにもトルクスネジが超硬く外れそうになく、あきらめました。
- 用途:
- 車両整備
- 対象商品:
- 55142167
以前も購入しましたが2年足らずでスイッチがきかず回りっぱなしになりました。
たまたまなのかもう一度買って検証したいと思います。
- 用途:
- 自動車部品の大きなナットなど緩ませる
- 対象商品:
- 55142167
トルクもあって固く締まったナットがすぐに緩みました。
サイズもコンパクトで軽量なので扱いやすいです。
- 用途:
- 普通車のタイヤ交換用
- 対象商品:
- 55142167
SUVや大インチ車両が多くリピート購入です。トラック用とある通り確実な力でボルト、ナットを緩めてくれます。トルク重視の為重量は致し方なし、と思っています。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 55142167
今までの数あるインパクトレンチの中でも最高のパフォーマンスを発揮してくれます。難点はソケットの交換が硬くてやりにくいのと正逆の切り替えが固くてしにくいです。そのようなことを差し引いてもこの評価です。国産の高級品とは比べ物にならない力強さとタフさです。
- 用途:
- 車両点検等
強さは問題なし
2022/1/22に購入
2023/8月に故障
エアホースを差し込むと勝手に回転するという症状
分解してみると「弁」のようなところが弱そうなゴム製
部品は出ないとの事
そこまで頻繁に使う仕事ではないのに、1年半で故障はひどすぎる
安かろう悪かろうの見本みたいな商品でした
- 用途:
- タイヤ交換に
- 対象商品:
- 55142167
確かにパワーはあります。だけどやっぱり重かった。スタッドレスに履き替える時期は、一日使うとさすがに疲れます。確かにパワーはあります。
- 用途:
- バイクのスプロケットナット(フロント)外し
手持ちのシングルハンマーではびくともしなかったロックナットがいとも簡単に緩められた。さすがツインハンマーのトルクには感心しました。
- 用途:
- 自動車の解体
- 対象商品:
- 55142167
この価格でこのパワーがあれば乗用車の解体は十分です。
正回転・逆回転の切り替えが固いのでもう少し簡単に切替できるようにして欲しいです。
- 用途:
- 自動車、2輪車の整備時
- 対象商品:
- 55142167
以前はシングルハンマータイプを使用していた為、ダブルハンマーのトルクに大変満足しています。後は価格に見合うまたはそれ以上の耐久性があるかを今後見ていこうと思います。
- 用途:
- タイヤ交換に使用
- 対象商品:
- 55142167
自動車のタイヤ交換に使用しました。発生トルクにふ不安がありましたが問題無く使用しています。この価格であれはコスパはとても良いのではないでしょうか!
- 用途:
- ハブナット外しに
軽自動車のフロントセンターハブナット固着に試しに購入しました 結果外せなくて 3/4ブレーカーで外せました でも手持ちのトルク500のより 余裕で力強く良いです 音はでかめです
- 用途:
- 車、バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 55142167
1年足らず、使用回数10回程度で回りっぱなしの症状。インパクトではよくある症状ですが最悪なのが修理不可能という構造。
ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 55142167
エアーを入れると回りっぱなしになりました。購入して1年半ぐらいです。他のレビューも同じような症状でてますね。重くても普通に使用できていただけに残念。対策願います。
お要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善課題とさせていただきます。
- 用途:
- 車のタイヤ交換等
- 対象商品:
- 55142167
私のコンプレッサーで使えるか不安でしたが、難なく使えました。
このレンチに使用するオイルの記載が取説に無かったように思います。