エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付のレビュー
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
協栄鉄工所 様2023-01-26
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 55620705
はっきり言って使いにくいです。強弱の切り替えはトリガーでするのではなく、ダイヤル式のほうがいいです。無駄に力を使います。あと、こちらの注意不足ですがトリガーの押し方がにばらつきが出てしまい均等なトルクで締められていないことがありました。いつものモノタロウのインパクトでは起こりえない事ですので評価を下げさせてもらいました。
3人が参考にしています
2022-05-10
- 用途:
- トラクターの爪交換に利用
- 対象商品:
- 55620705
使用頻度は多くないのですが、トラクターの爪交換は重労働で、かつ時間が掛かっておりましたが、エアコンプレッサーにて爪交換が可能になり、時間と労力の節約が叶いました。ただトラツメジョイントも同時購入が必要で、結局爪交換用のインパクトを購入するのとどちらが得だったかは??です。
車のタイヤ交換も考えると、良かったと感じてます。
有限会社 リラックス 様2022-07-30
- 用途:
- トラックタイヤ交換 その他メンテナンス
中型トラックのタイヤ交換、その他の大トルクナット外し用途にて購入。多用途なので、1/2差込み角にて手持ちのソケット使用出来るように。短時間の大トルクの手応えは十分あろうかと感じます。ホース径と規定の圧及びオイルの塗布に留意すれば、長持ちしそうです。コネクティングは、ボールジョイントがよろしいかと。オイルの注入時に流し込みやすいので。スイベルは止めたほうが。トルクフルモデルはオイルメンテが肝心ですので。
2019-08-14
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 55620705
スペックでは100N以上のトルクですが実際出ているのかはどうかは疑問です
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
宮地工務店 様2019-04-25
- 用途:
- 型枠工事でメタルホ-ムのボルトの脱着、タイヤの脱着
- 対象商品:
- 55620705
トルクやスピードには満足しています。本体の重量が少し気になります。
1人が参考にしています