マルチ電工ハサミ ステンレス製のレビュー
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
【用途】ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
2026-03-18
- 用途:
- 各種切断用
手ごろな価格でこのタイプのハサミがあるのはよいです。
ただ切れ味は高いものより若干劣るような。あと耐久性がどうなのかよくわかりませんが、価格が価格なのと一応SUSのようなので錆びにくいからいいかな
2025-03-12
- 用途:
- 配線作業
配線作業時のモールの加工に使用しましたが
使いやすく切れ味も満足です。
各部署に配置を検討してます。
2021-05-12
- 用途:
- ガラス入のテープ、樹脂の切断
- 対象商品:
- 52962105
普通に使用出来ますが、コンクリートに貼るラインテープを切断する作業では不向きで刃こぼれを起こしました。
その他の使用には良いと思います。
1人が参考にしています
オクイデンキ 様2023-06-23
- 用途:
- 電気工事、打ち込み作業時
- 対象商品:
- 52962105
鉄筋工事等の結束線の切断に使いました。
タジマツール等メーカー品より多少安いです、切れ味も悪くないです。
ですがペンチサックに入れるには少し握り手が太いです。
僕は使いにくかったかな。
ナザレデンタルサービス 様2018-04-14
- 用途:
- ごみの分別作業
- 対象商品:
- 52962105
思ったよりも頑丈な造りで長く使えそうです。刃の厚みが結構あるので細かい作業には向かないと思いますが、開き角度が2段階設定出来たり、閉じた時のストッパーがあったり、その横にワイヤー切断に便利なΩ型の溝がついていたりと、良く工夫されています。
2017-08-03
- 用途:
- 梱包バンドの切断に使用
- 対象商品:
- 52962105
切れ味は申し分ないが、連続使用していると握っている手が徐々に前方に移動し、スプリングに掌を挟むことがしばしば発生している有様です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として検討させて頂きます。
2017-06-16
- 用途:
- 野菜の苗を切る。
- 対象商品:
- 52962105
グリップの幅が手の大きさに合わせて調節できるので使い勝手が良いです。はさみは種類が多いので選ぶのを迷いますが、価格も手ごろでよく切れるので購入してよかったです。
2020-04-03
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 52962105
いろいろな物を切断するのに、使いやすい。以前は、ニッパーで切断しておりましたが、ニッッパーでは不便なところもあったので、購入してみました。
2018-05-05
- 用途:
- 電線の切断
- 対象商品:
- 52962105
多少大きくなるが、切れ味と耐久性と価格で比較すると注文コード67364246のSK-11ブランドの万能はさみADのほうが上と考える