フラット 投光器のレビュー

平均満足度 4.27 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フラット 投光器 富士倉
富士倉
   
サージ回路搭載で雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応。ノイズ対策済。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社三起工業 様2024-02-11
用途:
マシニングの内部照明
対象商品:
55186355

前の製品も2~3年で寿命を迎えます。今回は3代買った中で一番高い製品です。さて何年持つでしょうか?

高俊興業株式会社 様2023-10-10
用途:
屋外通路の照明
対象商品:
55186355

小型の割には明るさも十分であり満足しています。あとは屋外使用なので耐久性は今後評価します。ただし、コード長さが1.5mで少し短い。延長して使うことになりました。2mは欲しい。

2022-10-31
用途:
加工機内の照明
対象商品:
55186337

工作機械内の照明に取り付けました
大変満足な明るさで喜んでおります

2022-06-30
用途:
ガレージの照明
対象商品:
55186337

以前に同じものを購入し、大変気に入っていました。もう一つ明り取りに必要なため注文しました。

株式会社アフェクションウォーク 様2022-06-29
用途:
思ったより明るい
対象商品:
55186337

大きさの割には明るい光源となっている。多少は熱を持つが、
火災を心配するほどでもない。

1人が参考にしています
2020-06-30
用途:
架台下の照明
対象商品:
55186337

防水機能付きで探して購入。思った以上に明るいです。コードが5mのタイプがあると重宝しそうです。1.5mでは使用箇所は限定されてしまいます。

3人が参考にしています
2020-09-10
用途:
作業場の照明
対象商品:
55186346

軽量です。明るさは表示Wに匹敵していると思います。耐久性に期待します。

1人が参考にしています
2020-04-09
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
55186355

想像以上に明るかったです。ワンランク下の機種でもよかった位です。

1人が参考にしています
株式会社中島製作所 様2020-06-05
用途:
作業用
対象商品:
55186337

狭い場所でピンポイントに作業するエリアで有効です、100Vでもあり取り付けが楽。

1人が参考にしています
2019-12-26
用途:
店内の灯りとして
対象商品:
55186346

手軽に照度のアップ
ができました。
里からの見栄えがよくなりました。

福美塗装 様2020-02-06
用途:
夜間作業時丁度いい
対象商品:
55186337

小さいので丁度いい、明るさも良い。
どこに置いても邪魔にならないので良いと思う。

2人が参考にしています
2019-07-26
用途:
暗所作業時
対象商品:
55186337

小さい割に明るくコンパクトで使い安い。吊るしたりしたいのでオプションも購入したい。

堀籠農場 様2019-04-06
用途:
車庫照明
対象商品:
55186346

車庫の照明が一灯だけ付かなくなってしまい、慌てて注文しました。50wと間違って買ってしまったのですが、もともと付いていた50wのものとあまり明るさが変わらず、結果オーライでした。
国産なので安心かな?と思っています。長持ちしてくれることを願います。

2人が参考にしています
2019-04-19
用途:
機械のメンテナンスに!
対象商品:
55186346

小型軽量で思ったより明るく、場所をとらないので狭いスペースでも設置でき、作業効率が上がりました。

日東工営株式会社 様2021-05-31
用途:
工事現場の室内作業
対象商品:
55186337

コードが短すぎる。少なくても2mは欲しい。本体が小さいのですぐ転倒してしまう。

1人が参考にしています
株式会社関東マツダ 様2019-10-14
用途:
車両整備
対象商品:
55186346

とても明るく、簡単に取付も出来るので購入して良かったです。

2018-12-14
用途:
夜間作業
対象商品:
55186337

明るさは充分でした。
スタンドにセットした時に付属コードが短い、あと1m長くして欲しいです。

株式会社ダイニソリューション 様2018-01-08
用途:
天井照明で陰になるところに使用
対象商品:
55186346

コンパクトで余分な付属品がついていないので十分満足してます

2人が参考にしています
2017-09-05
用途:
溶接作業の補助照明として
対象商品:
55186337

非常に明るくて作業環境も改善されました。取付台座もついており角度調整もできるので重宝しています。スイッチが無いため、照明本体か電源コードに付属しているとさらに便利かもしれません。

4人が参考にしています
2018-02-19
用途:
航空機エンジン等のエンテナンス時
対象商品:
55186364

いつも利用させていただき迅速な対応で助っています。しかし今回は灯光器2個購入し製品が正常に作動するか確認時、2個のうち1個が点灯しませんでした。結果的にコンセントの接触が悪かったようで、コンセントに何度か差し込み直し点灯を確認しがら現在使用しています。