ガラスビーズのレビュー
2025-08-08
- 用途:
- 児童・生徒向け理科教室でペットボトル顕微鏡を作製する際のレンズとして使用
児童・生徒向け理科教室でペットボトル顕微鏡を作製するテーマーで10年以上使用しています
2022-03-25
- 用途:
- ガラス玉顕微鏡用として使用
- 対象商品:
- 55535786
大まかですが、用意できた2種類の径の丸穴でふるいにかけました。約800粒中1.70以下は5%ほど、1.72~1.98は40%、2mm以上が55%という具合です。直径はマイクロメーターで測定していますが、ふるいにかけたあとの任意抽出の値です。パーセントは正確な個数まで数えていませんので、およその値です。また、購入個体によっても割合は若干変化すると思います。
およそですが、200倍~130倍の倍率が得られます。ガラス球は宣伝しているとおり顕微鏡に十分使えます。
2人が参考にしています
2017-09-15
- 用途:
- 製品開発テスト
- 対象商品:
- 55535822
製品は、思った通りの良いものでした。発送が遅れると連絡があり、金曜出荷になるとの事で、代引きの受取が土日は出来ないので、月曜午前着でお願いしましたが、指定が出来ないので、発送後に運送会社に連絡するよう回答頂きました。運送会社へ連絡すると、発送時に着日・時間指定は可能で発送後に言われても困ると言われ、こちらも困りました。発送メールも届く時間が遅いと思います。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。