木工ダボのレビュー

平均満足度 4.74 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
木工ダボ WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)
539 / 税込 593
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-28
用途:
木工作業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2022-08-16
用途:
ダボ継
対象商品:
55628082

長さがある物で助かりました。長すぎるときにはノコギリで切って長さを調節しました。

2022-07-20
用途:
木製ドア作成
対象商品:
55628082

18mm厚ヒノキ板の継ぎ合わせに使用。サイズもピッタリとはまり量も多く使いやすいです。

山田 様2022-03-26
用途:
木工作業.彫刻の取り付け作業
対象商品:
55628073

金具とセットで購入したので、非常に助かりました。。

2020-12-24
用途:
木工
対象商品:
55628107

以前は、8×40mmのものがダイソーに売っていたのですが、廃盤になったのか見かけなくなり、値段と入手のしやすさで購入してみました。
値段は倍になりましたが、質は良いので満足です。40mmだと長過ぎる時もあったので、寸法を選べるのも利点です。

2021-03-18
用途:
厚さ12mmの合板の接合に使用しました。
対象商品:
55628073

厚さ12mmの合板の接合に使用したところ、問題なく接合できました。

2021-02-03
用途:
家具の作成時
対象商品:
55628073

30mmでは少し長かったので、25mmで丁度良かったです。
数もたくさん使うので、100個入りも助かります。

2021-07-15
用途:
家具の組立
対象商品:
55628107

ホームセンターや他の通販サイトよりも安く、使いやすいです。品質も全く問題ありません。

2021-02-11
用途:
木工品制作
対象商品:
55628116

数を使うので安価、大量に買えて重宝しています。品質も良いです。

2020-11-13
用途:
木工品作製時に
対象商品:
55628073

たくさん入っていて良いです。
接着剤を塗ってハンマーで叩いて打ち込みし使ってます。

2021-02-23
用途:
木材の繋ぎ合わせに
対象商品:
55628143

大量に入っているのでコストパフォーマンスの良さを感じます。使用にも特に問題はありませんでした。

2021-04-04
用途:
自作家具で使用
対象商品:
55628073

初めて使いましたが、値段も安く量もあったので十分な商品でした。

有限会社 小林木工 様2020-04-19
用途:
家具の組み立て用
対象商品:
55628107

小分けになっていて使いやすいです。在庫品が古いので膨張していたので助かりました。

2019-06-19
用途:
DIYで木の接合に使っています
対象商品:
55628073

6mm×25mmのを買いましたが、25mmというのがいいです。ホムセンでは30mmのものしか売っていません。100個買って、後でさらに100個買い足しました。

瑞慶山自動車工業 様2019-06-14
用途:
台所DIY
対象商品:
55628073

最近始めたDIY,試験的に使用しただけなので、まだわかりませんが、YOUTUBEで見たように出来て感激です。

2018-09-07
用途:
ワンバイ材をダボ繋ぎして一枚の板に
対象商品:
55628107

問題なく使えています
8mmのビットで穴をあけると、木槌も必要なくはめることができます
7.5mmくらいが良いのかもしれません

2018-03-30
用途:
木工時
対象商品:
55628143

色の白いダボです。メーカーにより赤い物も有りますので使い分けています。ただ、不良品(割れ、欠け、カビ)が結構混ざってました。メーカーの検品の悪さが問題ですね。
今度は違うメーカーにします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2018-10-25
用途:
木工作業
対象商品:
55628143

100均にもダボは売っていますが、質が悪く使えません。
本製品はコスパも良く、商品も問題ありません。

2017-10-01
用途:
家具製作
対象商品:
55628082

腐れ、割れ等の使用できないダボが一本も入って無く低価格で購入できました。検品がシッカリされていると思います。次回もこちらの商品を購入します。

1人が参考にしています