Oリング,D:2.4,OD:27.7 09280-28005のレビュー

平均満足度 4.62 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング,D:2.4,OD:27.7  09280-28005 スズキ
スズキ
81 / 税込 89
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-07
用途:
JASO-1028

内径27.7mm、線径1.9mmのOリングで、JASO F404規格におけるJASO-1028に相当します。
スズキさんはF404規格のOリングを飛び飛びながらもバイクの補修部品扱いで供給してくれている為、自動車やバイクの修理の際に役立つのですが、可能であればF404規格全体を、航空用のAS568規格のようにばら売りで購入可能にして頂ければ助かります。

2022-12-24
用途:
スズキ アドレスV125GのインシュレーターOリング
対象商品:
55642423

バッチリ適合
サイズが特殊なので汎用では売ってないので当日出荷で非常に助かりました。
配送業者が土日やってないのが残念だったのでマイナス星1

2022-04-28
用途:
アドレス125交換用
対象商品:
55642423

純正品で、問題なく取り付け出来ました。2次エアーの吸い込みが減少しました。

POPShop 様2021-09-05
用途:
gsx-r125のオイル交換に
対象商品:
55642423

全く問題ないです!
安くて助かってます
発送も早くて助かります

1人が参考にしています
2024-05-31
用途:
アドレスV125

アドレスV125のインシュレーター用Oーリングで
2個使用します。
古いアドレスだと切れてることがあります。
エンストの原因にもなります。

2021-01-16
用途:
スクーターのメンテナンス時
対象商品:
55642423

こうゆうちょっとした部品もモノタロウさんにあってとても助かります、世の中がこんな情勢なのでバイク屋さんに行かなくて済むので本当に助かりました。

2020-01-27
用途:
アドレスV125の修理
対象商品:
55642423

純正品なので安心して取り付けできました
取り付けもスムーズに終えました

2018-12-12
用途:
アドレスv125のメンテナンス整備時に使用します。
対象商品:
55642423

スズキ純正部品です、取り付けに関しては、まったく問題なしです。

1人が参考にしています