工進スマートシリーズ用バッテリー 18Vのレビュー

平均満足度 4.38 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進
工進
7,198 / 税込 7,918
工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください 【用途】交換・予備バッテリーとして
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-25
用途:
充電式草刈機の作業時間延長として購入した。

PA-332 PA-380を比較してもあまり変わらない。もっと寿命が長いものが欲しいです。

安部農園 様2024-07-22
用途:
液肥、農薬散布機器の交換動力
対象商品:
55727245

長時間使用時交換用として所持していると安心します。

2024-07-20
用途:
草刈機(庭や畑の草刈り時)
対象商品:
55727236

庭や畑の草刈り時に使用する草刈機に使用しています。今まで18V 2.0Aの PA-332を使用していましたが、思っていたより短時間しか使用できなかった為、少しでも長く使用できるようにと、今回 2.5Aタイプの PA-380を購入、2.0Aタイプより少し長持ちするようになりましたが、期待していたほどではありませんでした。もう少し長持ちするタイプの開発を希望します。

2人が参考にしています
2022-09-13
用途:
敷地内の草刈り
対象商品:
55727245

手軽に空き時間に草刈りできるよう充電式草刈機を購入しました。やってるとついついもうちょっと、もうちょっと・・・と欲が出て、草刈り面積が広く、所要時間が長くなってしまいます。予備のバッテリーを1台準備しておくことにより、気が済むまで草刈りできました。満足です。

1人が参考にしています
2022-10-12
用途:
高枝切りの予備バッテリーとして使っている。
対象商品:
55727245

生垣や高枝切りの作業時バッテリー1つでは作業効率が悪く予備としてバッテリを購入している。2個あれば連続して作業ができ、他の1個は充電できるので助かる。バッテリーの容量がもう少し大きく、そして、単価がもう少し安ければよい。

1人が参考にしています
2020-05-04
用途:
予備のバッテリーとして
対象商品:
55727236

バッテリーの持ちが予想していたとおりでしたが、充電時間が早いので重宝しています。

2022-12-05
用途:
草刈機の予備バッテリーとして使用する。
対象商品:
55727236

連続使用可能時間が、約20分/個であり、予備を購入した。もう少し長く持てばよい。

1人が参考にしています
有限会社ディーズアオヤマ 様2022-10-20
用途:
予備電源として利用
対象商品:
55727245

購入した機械が、すぐバッテリーがなくなり、補助電源として利用している