日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)のレビュー
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
2025-07-29
- 用途:
- 洗濯機の蛇口交換
洗濯機の蛇口交換を致しました、万が一蛇口からホースが脱落する場合でも安全弁が付いていて、水漏れ対策され安心感があり兼価なので購入
2025-06-30
- 用途:
- 洗濯機の蛇口
これは、色も白くていい感じ。抜けた時の止水するのも魅力でいいと思います。
2024-06-10
- 用途:
- 原状回復工事
- 対象商品:
- 55899804
近くのホームセンター2件回っても在庫がなかったので困っていましが、
モノタロウで購入できてよかったです。また、納品も早くて仕事で使用するから助かりました。
2023-10-15
- 用途:
- 自宅の洗濯機設置時
- 対象商品:
- 55899804
少し古い物件のためかスペースが狭く、ドラム式洗濯機を置くためには水栓出口の角度を変える必要がありました。こちらの商品を使うことでドラム式も設置でき、水漏れ防止ストッパーで安心感も得られました。
2020-08-19
- 用途:
- 全自動洗濯機の給水
- 対象商品:
- 55899804
問題なく使用しております。樹脂製の経年耐久性は現時点では不明ですが、コストパフォーマンスも良くホースを外したらすぐに止水してくれるので安心。
1人が参考にしています
小林商店 様2020-07-05
- 用途:
- 食洗器の取り付け
- 対象商品:
- 55899804
簡単な取り付け説明書通りに行えば施工できます。
水漏れもなく実店舗で購入するより安価です。
1人が参考にしています
有限会社安東商事 様2020-05-01
- 用途:
- アパートマンションの洗濯機水栓
- 対象商品:
- 55899804
プライヤー一つで簡単にに取り付け出来しかもホームセンターで買うよりも安いです。
1人が参考にしています